• electric power distribution pylons

    Улучшение качества электроэнергии за счет коррекции коэффициента мощности и фильтрации гармонических составляющих

    Workers at electrical switching station, electrical power distribution

    Задачи

    Модернизируйте Вашу электрораспределительную сеть и повысьте ее эффективность

    Компенсация реактивной мощности увеличивает общую пропускную способность сети, сокращает уровень просадок напряжения, уменьшает потери мощности из-за теплового действия тока, увеличивает срок службы инфраструктуры за счет уменьшения нагрева проводников и оборудования, уменьшает эксплуатационные расходы.

    Услуги и поддержка каждой фазы жизненного цикла проекта от ввода в эксплуатацию до конца срока службы оборудования.

    life cycle services
    • Решения

      • Нерегулируемые или автоматические конденсаторные установки
      • Пассивные фильтры для передающих и распределительных подстанций.
      • Схемы динамической компенсации и блокировки для ветровых и солнечных электростанций.
    • Ценностное предложение

      Коррекция коэффициента мощности и фильтрация гармонических составляющих - это часть комплексного и интегрированного решения для энергетических приложений среднего напряжения. Все эти изделия разработаны для совместного взаимодействия и эксплуатации. 

    • Преимущества работы с нами

      • Группы наших специалистов могут проводить анализ объектов для подбора наиболее подходящих решений.
      • Все наше оборудование разработано, произведено и протестировано в соответствии с самыми последними стандартами МЭК.
      • Сетевые компании во всем мире используют наши конденсатроные установки среднего напряжения в металлических оболочках или открытого исполнения.
    sunset behind a row of electric power distribution towers

    Области применения оборудования для распределения электроэнергии

    • Подстанции и системы передачи сверхвысокого/высокого напряжения.
    • Подстанции среднего напряжения и распределительные сети.
    • Ветровые и солнечные электростанции.

    Преимущества

    • looking up at electric power distribution towers

      Уменьшение потерь мощности

    • looking up the center of an electric power distribution tower

      Повышение коэффициента мощности и качества электроэнергии