• Default Alternative Text

    Трансформаторы среднего напряжения

    Решения по экономичным трансформаторам с уникальными характеристиками для эффективной работы

Man inspecting metal coils, mineral processing

Насущные задачи

Постоянный рост цен на энергоносители требует  применения трансформаторов с высоким уровнем энергоэффективности и эксплуатационной готовности.
Увеличивается значимость эксплуатационных затрат наряду с оборудованием, не загрязняющим окружающую среду.
  • Решения

    Мы производим масляные и сухие трансформаторы различной мощности, а также специальные исполнения трансформаторов для удовлетворения требований, предъявляемых различными заказчиками.

  • Предложение

    С учетом последних мировых стандартов мы предлагаем самые современные трансформаторы компактного и гибкого дизайна для применения внутри и вне помещений с очень низким уровнем потерь.
  • Преимущества

    Благодаря более чем 50-летнему опыту и наличию производственных площадок по всему миру, компания Schneider Electric предлагает своим клиентам лучшие решения, удовлетворяющие любым предъявляемым требованиям.
Sunset behind a electric power distribution station

Узнайте больше о наших трансформаторах среднего напряжения

При покупке трансформатора и особенно при сравнении двух разных моделей решение обычно обосновано экономическими расчетами. Вычисление совокупной стоимости владения (TCO) позволяет рассчитать эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы, включая расходы на покупку, эксплуатацию и техническое обслуживание. Будучи глобальной компанией в области управления энергоснабжением, Schneider Electric поможет Вам подобрать трансформатор с оптимальной совокупной стоимостью владения.

Трансформаторы - Справочная информация

Принцип работы

Трансформатор – устройство, в основе работы которого лежит использование электромагнитной индукции, предназначенное для преобразования напряжений переменного тока, без изменения его частоты.

Основой конструкции являются несколько изолированных обмоток на магнитопроводе из электротехнической стали (сердечнике), находящихся в едином магнитном потоке, который и осуществляет передачу энергии между обмотками, от первичной (подключенной в сеть) к вторичной (подключенной к нагрузке).

Теплопотери

Коэффициент полезного действия (КПД) трансформаторов достаточно высок, что характеризуется сопоставимыми значениями мощности на входе и выходе устройства, но потери энергии так или иначе присутствуют, и существует необходимость отвода выделяемого тепла.

По способу охлаждения различают 2 типа трансформаторов:
1. «сухие» – маломощные, которым достаточно естественной циркуляции воздуха для сохранения рабочего температурного режима;
2. «жидкостные» – основная функциональная часть устройства помещается в бак, заполненный трансформаторным маслом. Жидкость в такой ситуации играет роль усилителя электроизоляции, а также рабочего тела в системе охлаждения, осуществляя теплообмен между функциональными частями и корпусом бака. В случаях высоких нагрузок стенки бака делаются гофрированными для увеличения площади рабочей поверхности взаимодействующей с внешней средой.

Трансформаторы напряжения (ТН) – одна из разновидностей имеющих более узконаправленное применение. Используются для организации совместной работы высоковольтного и низковольтного оборудования. Что позволяет изолировать в рамках одной системы измерительные и логические элементы, такие как релейную защиту и автоматику, от цепей высокого напряжения.

От вида сети переменного тока различают:
● однофазный ТН (могут быть в трех вариантах исполнения по типу магнитопровода: броневой, стержневой, тороидальный);
● трехфазный ТН.

По количеству обмоток трансформаторы делятся на 2 типа:
● двухобмоточный – одна вторичная обмотка напряжения;
● трехобмоточный – основная и дополнительная вторичные обмотки. 

Одновременно с этим вторичные обмотки могут быть расщепленными, состоящими из нескольких параллельных изолированных ветвей.

Трансформаторы работают в нескольких режимах:
● холостой ход;
● режим нагрузки;
● режим короткого замыкания.

В паспорте устройства можно ознакомиться с более подробными характеристиками выбранного трансформатора, такими как: класс изоляции, номинальная мощность и напряжение, коэффициент преобразования, степень защиты, диапазоны рабочих температур и соответствие сертификатов.

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.