• Default Alternative Text
    Увеличение надежности распределительной сети с помощью "умной" автоматизации

    Увеличение надежности распределительной сети с помощью "умной" автоматизации

    Windmills and solar panels with sunset in background, solar energy, renewable energy, wind energy.

    Насущные задачи

    Увеличьте надежность распределительной сети с помощью "умной" автоматизации

    Поскольку электрические сети становятся все более сложными за счет нововведений и современных технологий, эффективная автоматизация имеет реальное значение. Важно поддерживать увеличение спроса на возобновляемые источники энергии, а также минимизировать длительность и частоту отключений энергоснабжения и число пострадавших потребителей.
    • Решения

      Диапазон наших решений по автоматизированному управлению и контролю фидерами от индикаторов неисправностей до "умных" RTU фидеров предоставляет пользователям возможность воздействовать на отказы в энергоснабжении, начиная простой локализацией и заканчивая использованием схем самовосстановления в "умных" сетях. Системы SAIDI и SAIFI являются ключевыми компонентами любого решения для обеспечения максимального энергоснабжения.

    • Чем ценно наше предложение

      Благодаря использованию правильных решений по автоматизации фидеров может быть достигнута значительная экономия:

      • Максимальное уменьшение средней длительности перерывов энергоснабжения в энергосистеме (SAIDI) с локализацией отказов и восстановлением, выполняющимися быстрее до 20 раз.
      • Масштабируемая и гибкая интеграция на основе ваших вложений и преследуемых целей.
      • Сокращение и эксплуатационных расходов и капитальных затрат до 30%.
    • Преимущества работы с нами

      Многолетний опыт работы со специализированными средствами автоматизации фидеров:

      • Полный спектр решений от локализации отказов (FPI) до самовосстанавливающихся сетей (FRTU).
      • Простые в использовании в электроэнергетических сетях устройства FPI и FRTU обеспечивают экономически эффективную установку, техническое обслуживание, настройку и обучение.
      • Поставщики комплексного решения по распределению, включая интеграцию в системы DMS и оборудование среднего напряжения.
    control room for energy efficiency and energy management

    Интеллектуальная автоматизация фидеров, интегрируемая там, где это необходимо

    Преимущества

    • technician under electric utilities pole

      Более быстрая локализация отказов, даже для традиционных сетей, с возможностью интеграции в необходимом месте

    • car lights streaming on a wide road transportation

      Более быстрое восстановление энергоснабжения с меньшим на 50% средним временем отключения и временем самовосстановления менее 30 секунд

    • electric utilities distribution pole

      Масштабируемое и развиваемое решение для Ваших нужд

    • SMART DISTRIBUTION NETWORK AUTOMATION

      Специальизированные устройства, предназначенные для уменьшения средней длительности (SAIDI) и частоты отключений энергоснабжения в энергосистеме (SAIFI)

    • software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings

      Специализированная SCADA-система для автономного применения или для интеграции в существующие системы

    • A Schneider Electric employee looking at a clipboard for energy management

      Уменьшение стоимости эксплуатации и технического обслуживания до 30%