• Default Alternative Text

    Управляйте своей установкой согласно стандартам по кибербезопасности

    Power plant using renewable solar energy and Substation

    Основные задачи

    Повысьте надёжность узла сети, соблюдая нормативные требования.

    Если вас беспокоят вопросы, связанные с нормативными штрафами, безопасностью, отключениями, репутацией,страховыми тарифами и упущенной выгодой, основной задачей является поиск подстанции, которая была бы простой в использовании и управлении, при этом являясь доступной по цене, открытой и совместимой.

    • Решения

      Простой, всеобъемлющий способ управления вашей подстанцией без использования дополнительных ИТ слоёв и со средствами обеспечения кибербезопасности, интегрированными в продукты, решения и сервисы.

      Решения и сервисы PACiS повышают эксплуатационную надёжность вашей сети, помогая вам извлечь преимущества из системного подхода к кибербезопасности.
    • Ценностное предложение

      Решения PACiS защищают вашу сеть с помощью комплексных средств защиты.

      • Комплексный подход к безопасности системы с экспертной поддержкой и сервисами по кибербезопасности, включая аудит безопасности, реагирование на инциденты и управление внесением исправлений.
      • Компоненты, безопасные по своей конструкции (управление доступом по ролевому принципу согласно МЭК 62351-8), используемые в устройствах защиты, ЧМИ, блоках RTU, шлюзах и устройствах связи.
      • Открытое и совместимое решение, соответствующее новейшим стандартам и нормативным требованиям.
      • Упрощённое управление политикой в области безопасности посредством инновационных средств.
    • Основные особенности

      • Развёртывание сервисов проектирования систем автоматизации подстанции для разработки, настройки конфигурации и ввода в эксплуатацию вашего проекта.
      • Современные сетевые архитектуры и протоколы, включая сертифицированный ассортимент ИЭУ и средств, эффективно использующих модель данных стандарта МЭК 61850.
      • Соответствие стандартам по кибербезопасности: МЭК 62351, IEEE1686, WIB, NERC-CIP
      • Непрерывное совершенствование безопасности в течение всего срока службы решения посредством специализированных передовых сервисов.

    Преимущества

    • Innovative cycber security

      Повысьте надёжность и модернизируйте управление и контроль с помощью индивидуальных решений.

    • Up close shot of security cameras, cyber security, security system.

      Повысьте безопасность своих операций во всей сети посредством комплексных средств защиты, соответствующих новейшим стандартам по кибербезопасности.

    • Cyber Security, touch screen

      Упростите процесс управления безопасностью для действующего персонала, реализуя свою политику в области безопасности в соответствии с новейшими стандартами.

    • Worker at monitoring station, sustainability reporting, asset management.

      Реализуйте проекты быстрыми темпами или обновляйте свою установленную базу с долгосрочной локальной экспертной поддержкой.