• Default Alternative Text

    Традиционный центр обработки данных

    Решения для центров обработки данных мощностью более 1 МВт.

Business man calling on a smartphone and looking at a laptop computer in a network data center

Задачи

Вам необходимо упростить и ускорить процесс планирования, проектирования и строительства вашего центра обработки данных. В тоже самое время вам необходимо контролировать и управлять всей вашей физической инфраструктурой путём автоматизации и интеграции системы управления центром обработки данных для повышения производительности вашего предприятия.
  • Решения

    Мы стремимся упростить центр обработки данных в течение всего срока службы - от разработки концепции до ввода в эксплуатацию. Мы являемся не только крупнейшим производителем физической инфраструктуры центра обработки данных, но и ведущим поставщиком решений полнофункциональных центров обработки данных: от стойки до ряда и от помещения до здания: 

    • Обслуживание ЦОДов на протяжении всего срока службы
    • Система StruxureWare для центров обработки данных (DCIM)
    • Готовые решения центров обработки данных
    • Полный ассортимент исходных проектов
    • Крупнейший ассортимент компонентов центров обработки данных
  • Ценностное предложение

    Экономия операционных затрат: снижение общей стоимости жизненного цикла центра обработки данных на 13% и стоимости физической инфраструктуры центра обработки данных на 30% за 10 лет.
     
    Более высокая скорость от проектирования до развёртывания: исходные проекты вместе с автоматизированными средствами планирования и проектирования помогают обеспечить рассмотрение решений в качестве интегрированных систем. Наша глобальная цепочка поставок и заводское изготовление в отличие от изготовления в условиях эксплуатации позволяет сократить время развёртывания и обеспечить инновационное управление.
     
    Обеспечение надёжности до 99,995%: простое и современное программное обеспечение для конфигурации решений резервного питания и охлаждения с необходимым для вас уровнем надежности.
     
    Экономия операционных затрат: снижение капитальных затрат на 10-20% путём выбора оптимальной конфигурации.
  • Дифференциация

    • Один поставщик решений с прикладным опытом на всех уровнях планирования, создания и эксплуатации физической инфраструктуры больших центров обработки данных.
    • Полный набор услуг для решения ваших технических и коммерческих задач, а также снижения затрат.
    • Обученные специалисты, имеющие опыт на каждом этапе и по каждой системе, имеющейся в среде центра обработки данных.
    • Комплексный подход к решениям, который обеспечивает подключение от здания к помещению и от стойки к ряду.
    • Полнофункциональное ПО управления StruxureWare for Data Centers, которое существенно упрощает процесс управления центрами обработки данных для обеспечения доступности и эффективности.
A man taking handwritten notes with his laptop near him.

Варианты применения

Смотреть дополнительно о решениях для центров обработки данных

Наш подход направлен на упрощение операций, выполняемых в течение всего срока службы центра обработки данных от разработки концепции до ввода в эксплуатацию для повышения экономичности, скорости, производительности, доступности, масштабируемости и эффективности вашего центра обработки данных. 

Мы являемся ведущим поставщиком решений полнофункциональных центров обработки данных: от стойки до ряда и от помещения до здания.

Преимущества

  • Angled view of a data and server room.
     
    • Доступность для обеспечения потребностей вашего бизнеса: N, N+1, 2N, или 2 N+1
    • Полный ассортимент решений для управления инфраструктурой центров обработки данных
  • Default Alternative Text
     
    • Индивидуальные готовые системы питания, охлаждения и ИТ-модули
    • Решения, обеспечивающие прогнозируемую производительность, быстрое развёртывание, масштабируемость и гибкость
  • Business man viewing a graph on his tablet, big data analytics, sustainability reporting.
     
    • Одна компания, в которую следует обращаться для планирования, проектирования, создания, дистанционного управления, обслуживания и модернизации вашего большого центра обработки данных
    • Обслуживание в течение всего срока службы центра обработки данных