• Product shot of a man standing in front of the IT server room.
    Предварительно сконфигурированные решения модульных центров обработки данных.

    Предварительно сконфигурированные модульные решения

    Предварительно сконфигурированные решения модульных центров обработки данных.

    A Schneider Electric employee showing sustainability reporting to a man in the server room with data centers, data center management.

    Задачи

    Бывает достаточно не просто принимать оперативное решение о том когда и где в ЦОДе необходимо добавить мощность, охлаждение или физическую ИТ-инфраструктуру. Это должно быть реализовано посредством цикла планирования, проектирования и развёртывания, сосредотачивая внимание на повышении эффективности и удержания полной стоимостью владения на наиболее низком возможном уровне.
    • Решения

      Предварительно сконфигурированные модульные решения компании Schneider Electric обладают высокой скоростью и простотой конфигурирования и развёртывания, помогают удержать полную стоимость владения на низком уровне и обеспечить достижение ваших важных целей по доступности.
    • Ценностное предложение

      • Комплексные решения: решения физической инфраструктуры центра обработки данных с высокой доступностью, динамичностью и низкой полной стоимостью владения благодаря интеграции и стандартизации.
      • Высокая эффективность: сокращение потребления электроэнергии на 30% по сравнению с традиционными конструкциями и меньшая площадь установки (на 15%).
      • Быстрое и простое проектирование и развёртывание: быстрее до 60% благодаря средствам планирования и проектирования, инновационному управлению, решениям, задуманным как интегрированные системы, и глобальной цепочке поставок.
      • Масштабируемость и адаптируемость: при выборе оптимальной конфигурации экономия первоначальных капитальных затрат достигает от 10% до 20%.
    • Дифференциация

      • Экономия операционных затрат: снижение общей стоимости жизненного цикла центра обработки данных до 30% за 10 лет.
      • Индивидуальные решения и услуги: обеспечение потребностей новых версий, существующий центров обработки данных и частных облаков.
      • Обеспечение надёжности до 99,995%: резервирование систем питания и охлаждения, простых для конфигурирования и развёртывания, с современным ПО управления для обеспечения требуемого уровня сервиса.
    Default Alternative Text

    Варианты применения

    Преимущества

    • Default Alternative Text
       
      • Надёжные и гибкие решения стоек для быстрой и простой установки серверов, сетевых устройств и конвергентной инфраструктуры
      • Обеспечение эффективного управления микроклиматом
    • Lomographs data center, data center solutions, preconfigured systems, integrated data center architecture.
       
      • Имеются различные уровни мощности и плотности
      • Возможности локального и дистанционного мониторинга
    • Default Alternative Text
       
      • Физическая безопасность
      • Возможности раннего обнаружения и автоматического тушения пожара