• Cement factory at night, cement production.

    АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Engineer looking at control panel, energy efficiency, mining industry

Комплексные интегрированные технические решения

Предприятиям цементной промышленности необходимы технические решения по автоматизации, максимально простые в реализации и применении и позволяющие оптимизировать затраты на осуществление проектов, эксплуатацию и техническое обслуживание.
  • Технические решения

    • Мониторинг и управление 
    • Распределенное управление 
    • Гибридное управление 
    • Контроллеры автоматизации 
    • Интеллектуальное управление электродвигателями
  • Основные преимущества

    Компания Schneider Electric предлагает гибкие и адаптируемые интегрированные технические решения для управления процессами, оборудованием и электродвигателями в полном соответствии со спецификой и требованиями вашей области применения.
  • Преимущества работы с нами

    • Мы являемся комплексным поставщиков технологий для различных областей применения – от автоматизации работы отдельных устройств до управления сложными производственными процессами.
    • Полностью интегрированное управление технологическими процессами, работой электродвигателей и энергопотреблением.
    • Простота в развертывании и эксплуатации.
    • Удобство в обслуживании.
    • Широкие возможности для модификаций, переоснащения и наращивания.
    • Высокий уровень взаимодействия с системами управления производственными процессами, системами управления энергопотреблением и др.

Преимущества

  • Cement factory at night, cement production.
    Улучшение производственных показателей Оптимизация и сокращение расходов за счет стандартизации
  • Seaside industrial site, mining industry.
    Удобство в обслуживании
  • Cement facility at dusk, cement production.
    Открытые возможности для модификаций и наращивания
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.