• Workers in control room of gas plant, sustainability consulting

    Эксплуатационная эффективность

    Получите максимум от людских ресурсов, активов и производства.

    A huge crane sifting through dirt, mining industry

    Эффективность - насущная задача

    Стремление к достижению результатов в горнодобывающей промышленности усложняется непрерывно растущими расходами, старением и недостаточной эффективностью активов, нехваткой квалифицированного персонала.
    mining facility, mining industry

    Решения для достижения эксплуатационной эффективности

    Преимущества сотрудничества с корпорацией Schneider Electric

    • Default Alternative Text Лучшее в своем классе решение по производительности активов От техобслуживания до производительности оборудования, мы оптимизируем общую эффективность ваших активов и продлеваем их полезный срок службы.
    • Integration icon Интеграция процессов и распределения электропитания Обеспечение полной прослеживаемости производства за счет беспроблемной интеграции между системами управления и электрическими системами.

    Факты

    • Default Alternative Text Стандартная эффективность мельницы составляет всего лишь не более 5%.
    • Blue EcoXpert icon Более 75% горноперерабатывающих предприятий до сих пор используют устаревшие технологии управления.
    • Default Alternative Text Более 70% энергии, необходимой для обогащения и переработки руды, потребляется процессами дробления и измельчения.
    • Default Alternative Text В среднем, финансовые убытки в случае серьезной аварии, возникшей из-за ошибки оператора, могут превышать 80 миллионов долларов производственных потерь.
    • Blue Education icon Согласно экспертным оценкам для достижения профессиональной компетентности персонала необходимо проработать в профессии не менее 10 000 часов.
    • Blue time icon В отличие от многочасовых лекций, операторы способны усвоить материал за несколько минут практических занятий.