• Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products

    Производственная эффективность

    Получите максимум от людских ресурсов, активов и производства.

Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system

Эффективность - насущная задача

Стремление к достижению результатов в металлургической промышленности усложняется непрерывно растущими расходами, старением и недостаточной эффективностью активов, нехваткой квалифицированного персонала.
Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

Решения для достижения производственной эффективности

Преимущества сотрудничества с корпорацией Schneider Electric

  • Альтернативный текст по умолчанию Лучшее в своем классе решение по производительности активов От техобслуживания до производительности оборудования, мы оптимизируем общую эффективность ваших активов и продлеваем их полезный срок службы.
  • Иконка интеграции Интеграция процессов и распределения электропитания Обеспечение полной прослеживаемости производства за счет беспроблемной интеграции между системами управления и электрическими системами.

Факты

  • Альтернативный текст по умолчанию Компании сталелитейной промышленности ежегодно тратят более15 миллиардов долларов на научно-исследовательские работы и усовершенствование производственных процессов.
  • Пиктограмма Blue time Средняя стоимость простоя сталелитейного завода составляет 2 миллиона долларов в час.
  • Пиктограмма Blue EcoXpert Менее 50% компаний используют какие-либо средства специализированного производства или управления обслуживанием.
  • Пиктограмма «Blue tools» Расходы на техническое обслуживание могут составлять до 15% от общей суммы затрат на производство.