• at building construction, industrial production, urbanization

    Эффективность цепочки создания добавленной стоимости

    Оптимизируйте всю цепочку создания добавленной стоимости и производительность активов путем интеграции систем и процессов

Concrete Mixer truck

Полная прозрачность цепочки создания добавленной стоимости

В цементной промышленности недостаточно представлена полная цепочка создания добавленной стоимости для принятия эффективных решений из-за неполноты или отсутствия информации, разрозненных данных и минимальной степенью интеграции систем.
Looking up at construction

Наше решение для повышения эффективности цепочки создания добавленной стоимости

В чем преимущество сотрудничества с компанией Schneider Electric

  • Альтернативный текст по умолчанию Лидер рынка решений по управлению энергопотреблением в цементной промышленности Будучи экспертами в области энергетики и цементной промышленности, мы понимаем насколько важным является эффективное использование энергии в процессе производства
  • Default Alternative Text Передовые решения для повышения производительности предприятий и оптимизации цепочки поставок Поддержка принятия решений для бизнеса, прогнозирования и планирования производства

Факты

  • Альтернативный текст по умолчанию По оценкам, к 2020 году около 30 миллиардов устройств будут подключены к "Интернету Вещей" (IoT) .
  • Blue ruler icon С учетом высокого объема продукта и связанных с этим высоких расходов на перевозку, транспортировка цемента на расстояния более 250 км (155 миль) обычно не представляется экономически выгодным.
  • Blue Graph up icon Только за последние 2,5 года стоимость транспортировки цемента в Индии выросла на 40%
  • Blue lightning icon Спрос на цемент - сезонное явление и зависит от таких внешних факторов, как погода, создающая дополнительные сложности для управления цепочкой поставок.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.