• Cement factory, dusk, cement production

    Безопасность персонала

A man viewing water pipes and flow charts on multiple monitors, sustainability reporting.

Культура безопасности

Безопасность, как неотъемлемая часть производственных процессов и достижения эффективности - это больше не дополнение, это требование, и каждый несет ответственность за продвижение культуры безопасности.
at building construction, industrial production, urbanization

Наши решения для обеспечения безопасности персонала

Преимущества сотрудничества с компанией Schneider Electric

  • Альтернативный текст по умолчанию Единый поставщик решений по обеспечению безопасности Компания Schneider Electric поможет вам справиться с огромным количеством задач по обеспечению безопасности персонала и оборудования.
  • Альтернативный текст по умолчанию Поставка лучших в своем классе технологий по обеспечению электрической безопасности Для защиты ваших самых ценных активов от опасности поражения электрическим током компания Schneider Electric предлагает свою линейку энергораспределительного оборудования, соответствующие услуги и обучение.

Факты

  • Blue Graph Down icon С 2003 года число погибших сократилось на треть, а коэффициент травматизма сократился почти на 50%
  • Альтернативный текст по умолчанию Температура внутри дуги может достигать 30 000°F (16 600°C).
  • Пиктограмма синяя штепсельная вилка В США каждый день регистрируются 5-10 инцидентов, связанных с возникновением дуги.
  • Default Alternative Text В среднем, на возмещение ущерба от производственных травм в США тратится от 10 до 15 миллионов долларов.