• Default Alternative Text

    Усильте охрану вашей больницы

    Защитите своих пациентов, персонал и репутацию.

Security guard using the Schneider Electric Hospital Security Overview program, energy efficiency, cyber security

Насущные задачи

Согласно отчету Международной Ассоциации по вопросам обеспечения безопасности учреждений здравоохранения за 2014 год, общее количество случаев насилия в больницах продолжает увеличиваться.
Three businesspeople in office smiling, sustainability consulting

Решения для обеспечения безопасности на объектах здравоохранения

Преимущества сотрудничества с Schneider Electric

  • Default Alternative Text Защитите их как свою собственность Обеспечьте им достойные безопасные условия, не нарушая конфиденциальность информации о пациентах.
  • Альтернативный текст по умолчанию Контролируйте активы. Прекратите поиск больничного оборудования, объединив средства управления безопасностью с системами обнаружения и определения местоположения в реальном времени.

Факты

  • Пиктограмма Blue earth По данным Всемирной Организации Здравоохранения 1 из 10 пациентов наносится ущерб даже в самых современных госпиталях.
  • Синий значок «Общая опасность» Согласно данным Международной Ассоциации по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях (IAHSS), в 98% учреждениях здравоохранения зафиксированы случаи нарушения закона.
  • Default Alternative Text Национальный центр по проблемам пропавших без вести и подвергающихся эксплуатации детей сообщает, что 47% всех случаев похищений детей приходятся на медицинские учреждения.
  • Альтернативный текст по умолчанию В рамках исследования, недавно проведенного Ассоциацией медицинских сестер неотложной скорой помощи, более 50% респондентов сообщили о том, что они подвергались физическому насилию, и 70% сообщили о случаях словесных оскорблений.