• Нефтегазовая промышленность

    Водоснабжение и водоотведение

    Водоснабжение и водоотведение

    Решения для предприятий водоснабжения и водоотведения

    Основные задачи в отрасли

    • Непрерывность обслуживания и прозрачность бизнес-процессов для органов государственной власти
    • Минимальные затраты на эксплуатацию и обслуживание (затраты на электроэнергию составляют около 30% эксплуатационных расходов) с целью сохранения прибыли
    • Растущие потребности в высокотехнологичных, передовых производственных процессах
    • Баланс между разделением ответственности и прибыльностью проекта (проектирование и строительство)

    Что может предложить Schneider Electric?

    • Надежный партнер для сотрудничества:  Тесные связи с ключевыми игроками мирового уровня и наличие во всех странах мира региональных представительств и сервисных центров, широкой сети специализированных партнеров и опыта реализованных проектов.
    • Достижение максимального энергосбережения: Оптимизация  электрической сети, фильтрация гармоник (увеличение срока службы оборудования) и компенсация реактивной мощности (сокращение затрат на электроэнергию). Оптимизация работы насосных станций и сети водоснабжения в целом (экономия до 40% электроэнергии).
    • Предложение проверенных решений для систем энергоснабжения и управления: Типовые архитектуры для всех типов станций водоподготовки и   очистных сооружений, а также  насосных станций : от самых маломощных насосных станций до крупнейших станций водоподготовки и канализационных очистных сооружений.
    • Проектирование решений совместно с Заказчиком: Возможность применять решения во всех регионах с учетом местной специфики и пожеланий Заказчика.
    • Поставка законченного проекта или комплекса услуг, включая автоматизированные системы управления энероснабжением  и технологическими  процессами, а также системы управления зданием и обеспечения бесперебойного энергоснабжения: от изучения исходных данных до ввода в эксплуатацию.
    Work-L3-water_RU