• Отели

    Гостиницы

    Гостиницы

    Решения для гостиниц

    Основные задачи в отрасли

    • Необходимость выделиться среди конкурентов за счет инноваций, дизайна и новых функциональных возможностей 
    • Достижение идентичности условий во всех гостиницах одного бренда с целью формирования понятного и постоянного по цене предложения для посетителей 
    • Энергосбережение имеет большое значение, поскольку затраты на энергоснабжение являются одной из наибольших статей расходов для гостиниц, а стоимость электроэнергии постоянно возрастает
    • Экологичность как один из принципов деятельности компании, важность которого определяется возрастающим вниманием к проблемам экологии со стороны работников и посетителей

    Что может предложить Schneider Electric?

    • Системы управления оборудованием гостиничных номеров - номера занимают около 70% площади гостиниц и являются основным фактором, определяющим впечатления гостей. Системы управления освещением, температурой воздуха и шторами, обеспечения безопасности, обслуживания мини-бара и управления доступом являются ключевыми элементами номеров. Инновационные решения могут снизить энергопотребление и усилить положительные впечатления гостей. Интеграция локальных систем в номерах в общую систему управления и эксплуатации здания также позволяет расширить получаемые преимущества.
    • Система управления зданием - Гостиницы представляют собой сложные здания, в которых параллельно функционирует целый ряд систем: специализированные системы управления обслуживанием гостей, специализированные развлекательные системы, системы управления микроклиматом, системы управления доступом и дистанционного видеонаблюдения. Эти системы требуют наличия развитой информационной инфраструктуры и централизованного управления. Главное преимущество состоит в сокращении объемов инвестиций, затрат на обслуживание и повышении наглядности протекания всех технологических процессов. Эти решения должны быть адаптированы к размерам и сложности оснащения каждой из гостиниц.
    • Энергосбережение - Эффективность работы гостиниц очень сильно зависит от энергопотребления. Большое значение также имеет применение экологичных подходов. Системы управления микроклиматом, горячего водоснабжения и освещения охватывают как номера для гостей, так и служебные помещения гостиниц. Энергосберегающие решения Schneider Electric могут быть адаптированы к требованиям, действующим на рынке гостиничного оборудования, с учетом важности обеспечения высокого уровня комфорта для гостей и экономической эффективности.
    Work-L3_4