• Центры обработки данных

    Учреждения здравоохранения

    Учреждения здравоохранения

    Решения для учреждений здравоохранения

    Основные задачи в отрасли

    • Надежное энергоснабжение: бесперебойность энергоснабжения обеспечивает безопасность пациентов, снижает опасность несчастных случаев и связанных с ними штрафов. Стратегия технического обслуживания является ключевым фактором обеспечения надежного энергоснабжения. 
    • Юридические ограничения: деятельность системы здравоохранения регулируется множеством кодексов, норм и стандартов. Понимание всех этих документов и вытекающих из них последствий имеет большое значение. 
    • Ограничения по стоимости: больницы находятся под давлением жесткой экономии затрат федеральног бюджета, кроме этого себестоимость неотложной помощи постоянно возрастает. 
    • Нехватка людей: привлечение внешних исполнителей является предпочтительным вследствие политики сокращения затрат и проблем с квалификацией обслуживающего персонала. 
    • Обеспечение безопасности: больницы представляют собой незащищенные здания с точки зрения различных нарушающих безопасность действий (кражи лекарственных препаратов, возможность нападения и т. д.).
    Work-L3_10

    Что может предложить Schneider Electric?

    • Мы поставляем полностью интегрированные решения для всех элементов инфраструктуры здания, позволяющие сэкономить до 25% капитальных вложений при полном соблюдении действующих норм. 
    • Законченная архитектура электрораспределительной системы максимально увеличивает время бесперебойной работы.. 
    • Энергосберегающие технологии и оптимизация технического обслуживания позволяют сэкономить до 30% эксплуатационных затрат. 
    • Группы обслуживания помогающие повысить эффективность работы оборудования медицинских учреждений на протяжении всего срока их эксплуатации.. 
    • Интегрированные решения в области безопасности, гарантирующие отсутствие проблем.… 
    • Оптимизированные системы персонализированного доступа в помещения для улучшения восприятия пациентами процесса лечения. 
    • Более 2000 реализованных проектов в области здравоохранения по всему миру.