• Default Alternative Text

    Энергосбережение



    Сервисы по повышению эффективности предприятий горной промышленности и металлургии

    Компания Schneider Electric является мировым экспертом по управлению энергией, предлагающим интегрированные на базе собственных программно-технических разработок решения в различных энерготехнологических подсистемах с полным охватом всех видов энергии и направлений энергоиспользования.
    Основными нашими услугами и сервисами для сегмента добычи нефти и газа, является проведение комплекса работ по Энергетическому менеджменту, что включает в себя:

    1. Комплексный и локальные обследования объектов месторождения и анализ проектной документации для выявления отклонения и/или фактов аномального удельного потребления энергоресурсов на единицу произведенной нефти и газа;

    2. Разработка ТЭО приоритетных организационно технических мероприятий выявленных по п.п.1 (подробная «дорожная карта» внедрения мероприятий с матрицей «скорости» (срока) возврата инвестиций и оказываемого эффекта на все аспекты деятельности предприятия (безопасность, надежность (тех.готовность), производительность, экология), другими словами оценка «материального» и «нематериального» эффекта планового внедрения мероприятий на деятельность месторождения.
    3. Разработка комплексной программы энергоэффективности нефтегазового месторождения с применением множества методологий (от технического до организационного характера, включая помощь в подготовке к сертификации по ISO 50001:2011)
    4. Разработка оптимальной модели финансирования, в том числе с использованием Энергосервисного подхода (решение задачи по оптимизации использования заемных средств и/или освобождение собственных)
    5. Внедрение оптимизированной системы технического мониторинга потребления энергоресурсов (АСТУЭ или АСТУ ТЭР) с применением индикаторов удельного потребления энергоресурсов на единицу добытой нефти в том числе с возможность интеграции с верхним уровнем автоматизации предприятия для улучшения оперативности принятия решений (результат: до 30% сокращение удельного потребления энергоресурсов на единицу произведенной нефти или газа);
    6. Проектное управление и авторский надзора за внедрением разработанных организационно-технических предложений (программы энергоэффективности) с гарантией технико-экономического эффекта;
    7. Сервис по годовой подписке: Удаленный мониторинг показателей энергоэффективности  с предоставлением рекомендаций по дальнейшему сокращению потребления энергоресурсов (Ежегодный эффект - 3-5% сокращения потребления ТЭР)

    Проекты и работы в перечисленных выше областях реализуются со стороны компании Schneider Electric имеющими необходимый опыт и сертификации энергоменеджерами и инженерами.
    Для получения дополнительной информации, а также для формирования заявок, пожалуйста, направьте Ваше обращение на электронный адрес ru.ccc@schneider-electric.com с пометкой «для ESS».

    O&G_ESS offer