• Default Alternative Text

    Энергетика

    Энергетика

    Система управления распределительными сетями SE ADMS (Schneider Electric Advanced Distribution Management System)

    Задачи, которые требуют решения:

    • Дефицит источников электрической энергии при постоянно растущем спросе на энергию
    • Увеличивающееся давление со стороны государственных органов и потребителей, требующих повышения надёжности и сокращения углеродных выбросов
    • Внедрение распределённой генерации из возобновляемых источников и источников аккумулирования энергии
    • Нарастающий уровень износа объектов инфраструктуры

    Решения:

    • Наиболее инновационное на сегодняшний день решение для управления распределительными сетями, включающее в себя средства мониторинга, анализа, управления, оптимизации и обучения, функционирующие на основе общего представления о всей электрораспределительной сети
    • Комплексное решение, объединяющее подсистему управления распределительной сетью (DMS), подсистему управления отключениями (OMS) и подсистему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) в единую надёжную систему с более чем 50 высокопроизводительными функциями
    • Получение максимальной выгоды от многочисленных интеллектуальных устройств распределённой генерации энергии из возобновляемых источников, усовершенствованных измерительных приборов и других составляющих концепции Smart Grid.
    Work-L3-Energy_RU


    Преимущества:

    Система SE ADMS - решение Schneider Electric  для управления распределительными сетями - даёт многочисленные ключевые преимущества, такие как:

    • Повышение уровня надёжности сети
    • Увеличение эффективности работы электросетевого предприятия
    • Сокращение эксплуатационных расходов
    • Повышение уровня безопасности работы сети
    • Обеспечение соблюдения нормативных требований
    • Интеграция на основе стандартов

    Отличительные черты:

    • Конфигурируемые функции – управление работой сети при помощи таких функций, как оптимизация потокораспределения активной/реактивной мощности (VVO) и локализация, изоляция неисправности и восстановление энергоснабжения (FLISR).
    • Распределённая генерация энергии – энергия, производимая из возобновляемых источников, потенциально может распределяться повсюду через питающие линии (фидеры). Система SE ADMS способна эффективно управлять работой распределительной сети с тысячами источников электроэнергии.
    • Распределённая SCADA-система – сочетание самой широкофункциональной в отрасли системы управления распределительной сетью DMS с преимуществами встроенной, проверенной в эксплуатации распределённой SCADA-системы OASyS.
    • Децентрализация управления – наиболее важные узлы оснащены усовершенствованными аналитическими средствами, которые традиционно были недоступны специалистам диспетчерского управления.
    • Метеорологические данные в режиме реального времени – Интеграция метеорологических данных в реальном времени через веб-сервис. Измерение важнейших  параметров, таких как температура, степень облачности, скорость ветра, влажность воздуха, в целях прогнозирования и управления нагрузкой сети.