• Какой тип приборов подходит для вашего ЦОДа?

Default Alternative Text
Электроизмерительные приборы позволяют управляющему персоналу ЦОДа быстро и точно проверить качество электропитания и определить энергоэффективность.
Вы «не в состоянии управлять тем, чего не можете измерить», выполнить же ответственные измерения параметров электропитания, необходимые для управления работой ЦОДа, вам помогут электроизмерительные приборы. Для различных целей используются определенные типы приборов. Выбор конкретного типа прибора для включения в проект ЦОДа зависит от того, что требуется измерять и, следовательно, контролировать.

Преимущества и недостатки различных типов электроизмерительных приборов
Автономные измерители качества и измерители параметров электропитания точно и достоверно измеряют различные величины (энергию, напряжение, ток, коэффициент мощности, частоту). Измерители качества электропитания обеспечивают более точную техническую информацию и осуществляют мониторинг качества подаваемого питания (гармоники, помехи), но это более дорогие и сложные устройства.

Следует отметить, что устройства защиты, цифровые реле, электронные защитные отключатели и ИБП обычно оборудованы встроенными приборами для измерения параметров электропитания. Использование возможностей этих встроенных приборов позволяет избежать расходов на дорогостоящие автономные измерители. Недостатками являются меньшая точность, ограниченные возможности по мониторингу качества электропитания или их отсутствие, а в случае цифровых реле и электронных защитных выключателей - затрудненный доступ к информации.
При измерении параметров ИТ-нагрузки с целью определения энергоэффективности (PUE) экономически выгодным вариантом могут стать встроенные измерители на ИБП и на БРП (блоках распределения питания), а также на удаленных распределительных панелях (RPP) и шинах питания. Следует заметить, что любая не относящаяся к ИТ нагрузка, запитываемая через эти устройства, будет ошибочно учитываться как ИТ-нагрузка.

Снабженные измерителями стоечные БРП, измеряя мощность на уровне розеток, позволяют вычислять ИТ-нагрузку наиболее эффективным методом без необходимости в сложном картировании, которое требуется при измерении на уровне ответвлений цепей питания. Стоечные БРП с измерителями примерно на 50% дороже обычных БРП, хотя и точность у них меньше, чем у других измерительных приборов системы подвода питания.

В целом же, встроенные измерители экономически эффективны и должны использоваться везде, где это возможно.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.