• Когда необходимо надежное бесперебойное электропитание

High tech energy management
Гибкие однофазные решения обеспечивают защиту ответственных приложений и сред.
Учитывая роль средств связи и электроники во многих современных приложениях, необходима постоянная защита готовности и качества электроснабжения. Особенно чувствительны к проблеме такие сектора, как судоходство, аэропорты и здравоохранение — любое отключение, каким бы непродолжительным оно ни было, способно привести к серьезной опасности и поставить под угрозу жизнь людей.

Повышение рабочих характеристик и укрепление безопасности
Компания Schneider Electric предлагает широкий выбор стандартных и адаптированных однофазных продуктов для специальных приложений, рассчитанных на различные условия эксплуатации и на нужды отраслей с особыми требованиями ответственных приложений и своими собственными стандартами.

Даже в самых сложных условиях ИБП могут устанавливаться в непосредственной близости от ответственного оборудования, формируя легко интегрируемую децентрализованную защиту, которая обеспечивает высокое качество электропитания при соблюдении всех обязательных требований. Эти решения защищают оборудование, системы и процессы с цифровым управлением от неожиданных отключений энергоснабжения, гарантируя бесперебойность их функционирования.

Гибкие однофазные решения обеспечивают защиту ответственных приложений и сред. Гибкая архитектура адаптируется к различным приложениям с минимальными затратами времени и усилий.
Решения для конкретных приложений и нужд
В чем особенность этих решений? Гибкая архитектура легко и быстро приспосабливается к самым разнообразным приложениям с минимальным дополнительным проектированием. Каждое из решений разрабатывалось с учетом ряда условий соображений, включая следующие.

Неблагоприятные условия среды, такие как повышенные или пониженные температуры, влажность, конденсация, воздействие соли, песка или пылевых частиц.
Нестабильность электрических характеристик некоторых компонентов, таких как соединители и кабели, колебания параметров и увеличенный диапазон напряжения в энергосети, неравномерность уровня потребления электроэнергии, множественность потребителей и обслуживающих устройств.
Увеличенные требования к автономности, ускорение перезарядки батарей, применение новых типов аккумуляторов.
Компоновки и методы монтажа, определяемые особыми требованиями приложений.
Требования к размерам, массе, типу шкафа и организации кабелей с точки зрения механики.
Готовые наборы настроек и предварительно установленные дополнительное оборудование и принадлежности для управления, удаленного доступа и мониторинга.

В нашем ассортименте присутствуют системы бесперебойного электропитания, предназначенные для чувствительного оборудования производственных объектов, судов, морских платформ и доков; ветряных и других электростанций на возобновляемых источниках энергии; для беспроводных сетей; для особо сложных условий эксплуатации и зарегистрированные UL; включая специальные конфигурации для применения на транспорте, в здравоохранении, в банковском секторе, в «облачных» системах для розничной торговли; наш ассортимент решений защиты электропитания охватывает потребности всех ответственных сред и приложений, обеспечивая круглосуточную готовность там, где она больше всего необходима.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.