• Что необходимо для рационального вложения средств в солнечную энергетику

Default Alternative Text
Выбрав необходимое вам решение для оценки баланса энергосистемы, вы обеспечиваете высокую окупаемость ваших капиталовложений.

Если вы хотите продавать экологически чистую и высококачественную энергию или использовать её для своих нужд, фотоэлектрические решения будут наиболее разумным вложением средств. Однако, для того, чтобы продемонстрировать значительный коммерческий потенциал фотоэлектрического оборудования или крупной коммерческой солнечной установки, вам необходимо учитывать их способность к долгосрочной эксплуатации. Вы также должны быть уверены в хороших показателях окупаемости.

Для защиты ваших инвестиций и бизнеса выбирайте надёжные фотоэлектрические продукты и полностью интегрированные решения. При этом приобретать их стоит у поставщика, который имеет обширный опыт в этой области, финансовую стабильность и может предоставить техническую поддержку в любом уголке мира.

Надёжные продукты и решения для оценки баланса энергосистемы  

В решение для оценки баланса энергосистемы интегрировано всё необходимое для эффективного распределения и управления локально генерируемой солнечной энергией - от солнечной панели до линии подключения к энергосети. Обычно в состав решения для оценки баланса энергосистемы Schneider Electric™ входят:

  • PV Box: оптимизированная система преобразования энергии, которая может быть адаптирована для конкретных нужд или введена в эксплуатацию в виде готового аппаратного комплекса, значительно сокращая время и средства, требуемые для проведения монтажа.
  • Сетевые инверторы Conext Core XC: ядро фотоэлектрической системы преобразования энергии - трёхфазный инвертер с максимальным КПД в своем классе устройств (98,9%) и полностью настраиваемым интерактивным подключением к энергосети.
  • Комбинаторы Array Boxes: надёжные комбинаторы силовых линий, которые позволяют объединять силовые линии нескольких ФЭ модулей, обеспечивая при этом функции мониторинга и защиты.
  • Сетевые подстанции: ВН или СН подстанция, которая обеспечивает подключение установки к энергосети в соответствии с нормативными правилами.
  • Conext Control Решение для мониторинга и управления: единое стандартизированное решение, в котором объединяются функции контроля и управления технологическими процессами. Оно предоставляет производственные данные и возможность анализа трендов в реальном времени для оптимизации процесса генерации энергии, а также средства удалённой диагностики и управления для снижения издержек на ТО и ремонтные работы.

Мировой лидер в области ФЭ решений 
Пожалуй, наиболее важным аспектом является поиск правильного поставщика, который может предложить долгосрочную техническую поддержку. Компания Schneider Electric существует уже более 177 лет. Мы выпускаем инверторы для ФЭ установок с 1999 года, занимая одно из ведущих мест на этом рынке. Работая с нами, вы также получаете доступ к международной сети сервисного обслуживания и быструю доставку оборудования в регионы. Таким образом, мы являемся надёжным партнёром в строительстве долгосрочных ФЭ проектов.

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.