• Университет Мэриленда переводит систему видеонаблюдения на IP

A brick residential building with a blue emergency phone booth in front.
IВ середине 1990-х в Университете Мэриленда родилось понимание того обстоятельства, что с преступностью в студгородке нужно что-то делать. Для защиты студентов, выступающих под знаменами «Мэрилендских Черепах», была внедрена система видеонаблюдения.  Так началось двадцатилетнее сотрудничество университета с представителем Pelco by Schneider Electric в Среднеатлантическом регионе США компанией 1Volt Associates. Первоначальная конфигурация включала 23 камеры, а сегодня это сеть из 350 устройств, используемых для активного мониторинга, и еще 250 — подключенных к удаленным накопителям видеозаписей. Последний этап обновления оказался приближен переездом и расширением полицейского участка университетского городка.

Переезды без простоев

В 2001 г. центр управления системой безопасности переехал из подвального помещения существующего полицейского участка в историческое здание города Поукемоука, ранее служившее расположением пожарной части. В июне 2012 г. модернизация этого здания потребовала очередного переезда — на этот раз в историческое здание Северн в трех километрах от университетского городка, в котором ранее располагалась типография газеты Вашингтон пост.

Вывод центра управления системой безопасности за границы университетского городка создавал многочисленные сложности: отрыв от собственной инфраструктуры, включая оптоволоконную сеть и систему электроснабжения.  Координатор службы безопасности Университета Мэриленда Кен Фаулер (Ken Fowler) снова обратился в 1Volt — за проектированием и внедрением полнофункционального операционного центра.

То, что начиналось как проект по развертыванию временного центра на период модернизации здания Поукомоук, скоро показало, что здание Северн требует серьезного совершенствования для удовлетворения нужд нового центра системы безопасности.

Инвестиции в здание Северн позволили сохранить новый центр и после завершения модернизации здания Поукомоук — в качестве резервного. С учетом требуемой реконструкции здания Северн оказалось разумно развернуть новое решение в нем, сохранив действующую систему в здании Поукомоук. Университет перешел на систему на базе компьютерной сети, для чего потребовалось добавить кодировщики и установить современные IP-камеры вместо части аналоговых.
Переезд занял около двух недель. Хотя в этот период персонал операционного центра из 50 человек был разделен между объектами, никаких пробелов в охвате систем необходимым обслуживанием не возникло.

Ответственная система видеонаблюдения сдает экзамен

Университет перевел первые 20 камер из System 9780 на платформу управления видеоданными Endura IP.  Процесс прошел гладко от начала и до конца. Центр управления в здании Северн заработал в начале августа, как раз к началу учебного года.

По словам Фаулера: «Pelco и 1Volt проделали огромную работу по поставке оборудования в самые сжатые сроки, что позволило нам снова вернуться в график»

С переездом в Северн были проложены дополнительные резервированные оптоволоконные линии, смонтированы резервные электроподстанции, установлен полностью функциональный генератор и развернут надлежащим образом спроектированный и охлаждаемый центр обработки данных. Все записи проходят через четыре концентратора, расположенные в обеспеченных надлежащим электропитанием и охлаждением ИТ-помещениях в различных частях университетского городка. Решение свободно от единых точек отказа.

С завершением модернизации здания Поукомоук в октябре 2013 г. в него были перенесены информационные системы, операторский центр службы 911 и центр управления. А в здании Северн остался резервный центр управления, который может служить также резервным операторским центром службы 911 и центром координации действий в экстренных ситуациях.

«Совместная работа с 1Volt и Pelco оставила в Университете Мэриленда глубокое впечатление, — говорит координатор службы безопасности учебного заведения Марк Макгвиган.  — Гладкий путь перехода, совместимость с существующим оборудованием, однократная оплата лицензии и однократные общие вложения в сочетании с эстетикой клавиатуры Endura дали замечательный результат».

Преимущества для заказчика, устраняющие сомнения в выборе.

  • Управление IP-видео в интересах ответственных приложений.
  • Поддержка заказчиков и помощь партнеров помогают исключить простои. 
  • Масштабируемость, позволяющая легко наращивать состав оборудования.
  • Удобный дистанционный доступ ко всей информации по проекту.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.