• Четыре шага к повышению энергоэффективности фармацевтического производства

Default Alternative Text
Построение модели активного энергосбережения начинается со сбора данных
В фармацевтической отрасли идет жесткая конкурентная борьба, и компаниям необходимы безупречные характеристики на каждом участке производственной схемы, включая системы электропитания.

Значение эффективности
Первоочередной вопрос — рост энерготарифов. Одновременно вводятся налоги на углеродные выбросы и акцизы на энергию, косвенно удорожающие энергопотребление. Фармацевтическая отрасль, как и многие другие, сталкивается с растущими требованиями проявлять корпоративную ответственность за социальную сферу и окружающую среду. Реализация программы управления энергией — стратегический способ управления этими издержками, повышения общей эффективности и создания положительного образа.

Жизненный цикл систем управления энергией
В фармацевтическом производстве обслуживание ответственных сред и обеспечение их необходимой энергией требуют существенных эксплуатационных затрат и обязательных инвестиций в качество и выполнение нормативных требований. Программы управления энергией реализуются в четыре этапа.

1. Проведение энергоаудита и внедрение средств учета потребления энергии.
2. Устранение очевидных недостатков.
3. Оптимизация за счет внедрения автоматизации и управления.
4. Мониторинг, обслуживание и совершенствование.

Шаг 1: аудит и учет потребления энергии
Реализация модели активного управления энергией начинается со сбора данных. Фармацевтическим предприятиям необходимо вести учет потребления всех видов коммунальных
услуг: газ, электричество, пар, горячее и холодное водоснабжение, сжатый воздух, — каждой из которых соответствуют определенные расходы на энергию и выбросы CO2. Сбор точной и релевантной информации посредством измерений и аудита закладывает основы эффективного планирования.

Шаг 2: устранение очевидных недостатков
Следующий шаг состоит в использовании собранных данных для сокращения энергопотерь. Многие фармацевтические производства начинают с пассивных мер повышения энергоэффективности, направленных на сокращение потерь в работе потребителей энергии. Это может быть переход на экономичные осветительные приборы, трансформаторы с малыми потерями и высокоэффективные электродвигатели.
Программы управления энергией должны также учитывать влияние на энергопотребления характера деятельности и поведения людей. Просветительские программы, конкурсы с призами и формальное обучение — все это важные и полезные способы завоевания их интереса и вовлечения в сотрудничество.
Шаг 3: оптимизация за счет внедрения автоматизации и управления
Взятые в отдельности пассивные меры не дают полного эффекта. Например, без соответствующей системы управления энергопотребление высокоэффективного электродвигателя не будет оптимальным. Автоматизированное управление скоростью вращения ротора может принести существенную дополнительную экономию.

В фармацевтической отрасли, где поддержание необходимого состояния среды так важно для качества продукта и выполнения нормативных требований, активные меры сокращения потребления энергии могут представлять особую сложность. Однако тщательный учет и аудит позволяют выявить потери энергии, которые можно устранить без ущерба для качества или выполнения нормативов.

Порой удается получить существенную выгоду за счет простейших мер. Например, при осмотре помещений выявляется заклиненная в открытом положении заслонка подогретого воздуха — эта неисправность может стоить 7,5 тыс. евро в год. Необходимый ремонт (замена заслонки) обойдется всего в 1200 евро. Поддержанию параметров среды в необходимых границах эта неисправность не препятствует — лишь приводит к перерасходу энергии.

Шаг последний: мониторинг, обслуживание и постоянное совершенствование
Развитая система автоматизации и управления способна сэкономить до 30% энергии; имеющийся опыт говорит о том, что в отсутствие надлежащего мониторинга и обслуживания 8% этой экономии теряется.

Для постоянного поддержания эффективности энергосистем необходима мощная, охватывающая все предприятие программа активного мониторинга, анализа и выявления отклонений, а также оперативного реагирования.

Выход на новый уровень
Фармацевтическое предприятие, стремящееся к максимальной энергоэффективности, будь то с целью экономии или снижения нагрузки на окружающую среду, достигнет со временем точки, когда дальнейший прогресс невозможен без значительных капитальных вложений. Это может быть установка более эффективных чиллеров или бойлеров, постройка собственной теплоэлектроцентрали или внедрение систем генерации, использующих возобновляемые источники энергии.

Стратегии и конкретные меры, направленные на сокращение потребления энергии, необходимы, чтобы такие решения о крупных капиталовложениях принимались исходя из оптимизированных и устойчивых уровней потребления. Таким образом удается избежать излишних капитальных затрат и реализовать расчетные выгоды от инвестиций.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.