• Визуализация данных с помощью Smart Panel — первый шаг к повышению энергоэффективности зданий

Default Alternative Text
Полная и ясная картина того, где, когда и как потребляются ресурсы здания.
В большинстве стран мира на здания приходится почти 40% общего потребления энергии*. Бум строительной отрасли в сочетании с ростом требований к уровню комфорта в помещениях привел к тому, что жилые, коммерческие и общественные строения обошли по потреблению энергетических ресурсов транспорт. По всему миру вводятся государственные нормативы, направленные на ограничение нагрузки на окружающую среду, создаваемой зданиями.

Помимо выполнения нормативных требований оптимизация энергопотребления обеспечивает и финансовые выгоды в долгосрочной перспективе. Решение управления энергией Schneider Electric коммутационная панель низкого напряжения Smart Panel уже помогает приводить здания малых и средних размеров в соответствие деловым и экологическим целям.

В основе решений повышения энергоэффективности Schneider Electric лежит принцип «учета и контроля». Измерения и учет — одна из фундаментальных функций Smart Panel.

Коммутационная панель низкого напряжения Smart Panel позволяет собирать в режиме реального времени данные, необходимые для принятия эффективных обоснованных решений по управлению общим энергопотреблением зданий. 20% эксплуатационных расходов зданий приходится на энергию.

Технологии, на которые можно положиться

В последнее десятилетие компания Schneider Electric произвела революцию в технологии коммутационных панелей низкого напряжения. Smart Panel упрощает задачу повышения энергоэффективности. Она автоматизирует сбор показаний приборов учета воды, воздуха, газа, электричества и пара (WAGES), что исключает ручную работу и связанные с ней ошибки. Распределение потребления по типам (освещение, отопление, горячее водоснабжение, питание электрооборудования и т. п.) и по зонам (офисные помещения, склады, парковки и т. п.), позволяет составить более ясную картину того, где, когда и как используются ресурсы.

Основные компоненты этого решения помогают делать управление энергией более простым, безопасным и эффективным.

Защита и управление обеспечиваются новаторскими автоматическими выключателями различных типов и монтируемыми на DIN-рейку модулями управления. Приборы учета измеряют целый ряд параметров, значения которых отображаются на локальных дисплеях. Интеллектуальные модульные устройства регистрации данных рассчитаны на проведение детального анализа накопленной статистики, а коммуникационные интерфейсы поддерживают дистанционный мониторинг.

Готовность, надежность и защищенность данных

ПО Energy Operation работает «в облаке» и осуществляет централизованный сбор информации об управлении энергией, в том числе от панелей Smart Panel, обеспечивая нужных специалистов нужными сведениями в нужное время для принятия обоснованных необходимых решений.

*Энергоэффективность в зданиях. Деловые реалии и возможности. (Energy Efficiency in Buildings, Business Realities and Opportunities), WBCSD, 2009 г.