• Оптимизация температурного режима с целью обеспечения надлежащего функционирования электронного и электрического оборудования

Smiling industrial production contractor holding a smartphone
Без управления температурным режимом температура внутри шкафов с электрооборудованием и аппаратурой управления в закрытых помещениях нередко превышает 50°C. Проектировщики, сборщики электрических щитов, подрядчики, OEM-производители — все заинтересованы в борьбе с перегревом электрических установок.

В большинстве случаев с повышением температуры надежность электрического и электронного оборудования снижается, так что сокращение числа перегретых шкафов приносит существенные дивиденды в виде сокращения расходов. В таких отраслях, как металлообработка, производство стеклянных изделий, автомобилестроение и др., час простоя может обходиться в многие тысячи и даже миллионы. А в ответственных транспортных приложениях или инфраструктурных системах безопасности отказ нередко угрожает здоровью и жизни людей.

Оптимизация температурного режима - главный аспект
И повышенные, и пониженные температуры напрямую влияют на надежность и срок службы жизненно важного оборудования. Даже если отказа не произойдет, срок службы устройства сократится. Например, повышение рабочей температуры привода регулируемой частоты на 15°C сокращает срок его службы втрое. А кластер приводов регулируемой частоты может нагреваться до 70°C.
Более того, существенные климатические аномалии в последние годы подвергают устройства и системы дополнительным температурным ударам. Такие отклонения способны существенно сказаться на надежности и эффективности оборудования — в особенности, таких уязвимых компонентов, как аккумуляторные батареи. Коротко говоря, перегрев — главная и практически единственная причина отказа оборудования щитов управления электрическими системами.

Простое, экономичное решение, удовлетворяющее всем требованиям — уже существует.
Решение — управление температурным режимом. Schneider Electric предлагает надежные, эффективные решения управления температурным режимом, а также программное решение для выбора тех или иных из них. Бесплатное ПО ProClima обеспечивает расчет оптимальных рабочих температур и выдает рекомендацию по выбору решения управления температурным режимом. Недавно было представлено новое поколение электронных устройств поддержания микроклимата ClimaSys. Они служат не только для предотвращения перегрева, но и для контроля влажности и конденсации на береговых и морских сооружениях. Внедрение осуществляется предельно просто; никаких плановых простоев. Затраты на обслуживание минимальны, обеспечивается продление срока службы панелей управления.