• Экономичные решения управления энергией и безопасностью для университетских городков

Default Alternative Text
Для построения оптимальной среды обучения в условиях, когда требуется «делать больше меньшими средствам», необходимы новаторские подходы.  Эффективное управление использованием энергии в аудиториях, исследовательских лабораториях, административных и жилых помещениях — а также общими мерами безопасности — ключевой элемент создания благоприятной для учащихся, преподавателей и технического персонала атмосферы.

Учебные заведения, руководство которых задумывается о будущем, сокращают расходы на энергию и оптимизируют обеспечение безопасности, для чего внедряют интегрированные инфраструктурные решения Schneider Electric для решения своих финансовых и эксплуатационных задач.

Сокращение капитальных вложений и повышение эксплуатационной эффективности
Глобальные тенденции указывают на то, что расходы на электроэнергию занимают одно из важнейших мест в бюджетах учебных заведений по всему миру.  Внедрение инфраструктур, объединяющих управление инфраструктурой зданий, электропитанием и безопасностью, позволяет значительно сокращать капитальные затраты.

Орхусский университет в Дании, например, эксплуатирует все свои приложения в единой сети.  Использование системой безопасности и системой управления инфраструктурой зданий одних и тех же компонентов помогает повышать производительность и эксплуатационную эффективность.  Если требуется внедрить новую технологию, открытая, основанная на стандартах платформа позволяет выполнить необходимую модернизацию с умеренными затратами.

Безопасность людей и имущества
Невзирая на замедление мировой экономики набор в высшие и средние учебные заведения продолжает расти.  А статистика говорит о положительной корреляции между увеличением набора и ростом преступности в студенческих городках.  Поэтому обеспечение безопасности учащихся, преподавателей и посетителей остается одним из высших приоритетов.

Технологический институт Джорджии защищает своих студентов и преподавателей с помощью системы безопасности, охватывающей весь университетский городок и соединяющей в себе функции контроля доступа, видеонаблюдения, обнаружения вторжений и централизованного управления базами данных.  Каждый руководитель подразделения обладает полным контролем над своими объектами; для обеспечения безопасности, включая контроль доступа, а также для безналичной оплаты товаров и услуг используются идентификационные карточки.  Дополнительное преимущество — экономия капитальных затрат за счет базирования этой системы в локальной сети студгородка.

Интеграция основных функциональных областей в университетском городке
В числе преимуществ интегрированной инфраструктуры — экономия расходов на энергию и более надежная защита людей и имущества.  Интеграция основных функциональных областей: управления электропитанием, ИТ-средами, технологическими процессами и оборудованием, инфраструктурой зданий и системами обеспечения безопасности, — позволяет максимально повысить энергоэффективность и укрепить безопасность.
Интегрированная инфраструктура сводит воедино данные из множества систем, что позволяет руководству учебных заведений и руководителям инженерных служб измерять потребление энергии и управлять им по всему университетскому городку.  Эффективная интегрированная инфраструктура включает следующие элементы.
  • Управление электропитанием — повышение уровня готовности системы электропитания, уменьшение счетов за электроэнергию, сокращение выбросов CO2 и интеграция возобновляемых источников энергии.
  • Управление ИТ-средами — защита информации о студентах и учебном процессе, обеспечение готовности серверов, защита ответственных приложений с применением источников бесперебойного питания (ИБП) и оптимизация систем электропитания и охлаждения.
  • Управление технологическими процессами и оборудованием — сокращение расходов на проектирование, эксплуатацию, потребляемую энергию и обслуживание по множеству объектов; обеспечение высоких характеристик техпроцессов и оборудования.
  • Управление инфраструктурой зданий и системами обеспечения безопасности — формирование для администрации, персонала и студентов полного представления систем электропитания, инфраструктуры зданий и безопасности на единой программной платформе, с локальным или дистанционным доступом через Интернет.

Построение единой экосистемы университетского городка
В университетском городке есть офисные здания, студенческие общежития, предприятия общепита, спортивные объекты и прочее — все как в настоящем городе.  У каждого здания свои потребности в энергии и мерах безопасности.  На некоторых объектах необходим контроль температуры по каждому помещению в отдельности,  а на других — достаточно общего централизованного управления микроклиматом.

Интеграция всех систем здания, служб и приложений в настоящую единую экосистему закладывает основы эффективного функционирования университетского городка.

Улучшение успеваемости и показателей устойчивого развития
Исследования показывают, что при комфортном и здоровом климате в помещении успеваемость учащихся увеличивается на величину до 30%*.  Положительное влияние оказывает и естественное освещение в аудитории.  Цифры говорят о повышении успеваемости в математике на 20%, улучшении восприятия информации при чтении на 26% и др.

Нынешние студенты и недавние выпускники интересуются состоянием окружающей среды гораздо больше предыдущих поколений.  Вполне естественно, что университеты разрабатывают стратегии устойчивого развития, позволяющие снижать нагрузку на окружающую среду, беречь природные ресурсы и популяризировать экологические идеи среди руководства студгородков и общественности.

* Исследование Международного центра жилых сред и их энергопотребления (International Centre for Indoor Environment and Energy), проведенное в Датском техническом университете.

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.