• Новые предварительно собранные модули меняют рынок центров обработки данных

Artist rendering of a server facility, data center operations
Развертывание центров обработки данных: теперь с экономией времени до 60%!
Сегодня практически ни одно предприятие не обходится без технологий, будь то в повседневной деятельности или в ответственных операциях. В сочетании с растущим экономическим давлением, требованиями устойчивого развития и ростом энерготарифов это стимулирует перемены в подходах к развертыванию центров обработки данных. Наш обширный портфель готовых решений обеспечивает высокую эффективность и сжатые сроки в соответствии с этими стимулами.

ПОТРЕБИТЕЛИ
Коммерческие площадки размещения клиентского оборудования ищут способов «выполнения и повторения» шагов развертывания систем электропитания и охлаждения с меньшими затратами и в более сжатые сроки. Предварительно собранные модули также полезны предприятиям, и проектам переоснащения, когда в ЦОДе образуется дефицит ресурсов электропитания, охлаждения или полезного пространства.

ПРОДУКТ
Предварительно собранные инженерные модули электропитания и охлаждения, а также ИТ-модули мощностью от 50 кВт до 1 МВт, комплектуются интегрированным программным и аппаратным обеспечением. Изготовленные и протестированные на заводе эти модули поставляются готовыми к развертыванию в самые сжатые сроки и с минимальными усилиями.

СРОКИ
Типовые сроки от получения заказа до отгрузки составляют 12–16 недель или меньше — то есть примерно на 60%* короче срока строительства ЦОДа традиционным способом, который может достигать некольких лет.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модули могут монтироваться внутри или снаружи — независимо один от другого или комплектом, что в результате дает полное решение ЦОДа. Самодостаточные отдельные корпуса могут эксплуатироваться в сложных условиях на удаленных объектах, например, в пустыне, но имеются и неконтейнеризованные версии для производственных сред.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества перед строительством ЦОДов традиционным способом включают сжатые сроки, предсказуемые уровни готовности и эффективности, масштабируемость и гибкость, позволяющие просто «включаться» в меняющиеся среды.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Весь процесс упрощается благодаря более чем 100 проверенным практикой типовым проектам, которые могут использоваться руководителями проекта и инженерами на местах для построения заказных решений. Наша адаптированная система поставок обеспечивает доставку необходимых модулей с ближайшего склада быстро и экономично.