• Выбор ИБП для домашнего офиса

Business people talking in lobby
Выбор ИБП для домашних компьютеров и бытовой электроники
Защита домашних компьютеров и даже бытовой электроники с применением источника бесперебойного питания (ИБП) всегда рекомендована. По оценке Schneider Electric, располагающей инсталлированной базой в десятки миллионов ИБП с функцией регистрации неисправностей электропитания, в 99% случаев продолжительность отключения не превышает одного часа. Так как же выбрать ИБП?    
    
Необходимо учесть следующие факторы:
  • Мощность.
  • Продолжительность автономной работы.
  • Функции управления и энергоэффективность.
  • Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных.

Разобраться с двумя первыми пунктами помогут наши интернет-приложения. Третий зависит от требований к удобству настройки и управлению ИБП.

Мощность: Определить необходимую мощность можно различными способами. В частности, это позволяет сделать наш электронный каталог ИБП www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm.   
    
Мощность потребления защищаемых устройств обычно определяется по «паспортным данным». Чаще всего они бывают указаны на наклейке на нижней или тыльной стороне корпуса. В противном случае следует обратиться к документации на устройство. Необходимая мощность ИБП равна суммарной мощности защищаемых устройств.    
    
Необходимо учитывать фактор коэффициента мощности, или расхождения между активной (измеряемой в ваттах, Вт) и полной (измеряемой в вольт-амперах, ВА) мощностью, и его коррекции. Для источников бесперебойного питания APC by Schneider Electric всегда указываются оба номинала.

Время автономной работы: Как минимум необходимо обеспечить работу ИТ-оборудования без остановок при коротких отключениях (в 90% случаев их продолжительность не превышает 5 минут). Однако, если в конкретном случае ожидаются более продолжительные отключения или частое их повторение, может потребоваться дополнительное время автономной работы. Обычно это достигается покупкой более мощного ИБП.    
    
Управление и энергоэффективность: Источники бесперебойного питания APC Back-UPS Pro, как и многие другие, предусматривают возможность автоматического отключения редко используемых устройств — таких как принтеры или акустические колонки. Таким образом устраняются потери энергии из-за «вампиров», находящихся в режиме ожидания. ПО PowerChute позволяет управлять как энергопотреблением, так и энергосбережением. А в случае слишком продолжительного отключения обеспечивает завершение работы без потери проделанной работы или данных.    
    
Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных: Многие даже не подозревают, что всплески напряжения могут распространяться не только по сетям переменного тока. Нередко они настигают уязвимое оборудование с «черного хода» — по линиям передачи данных: Ethernet, телевизионному кабелю, телефонным линиям. ИБП должен обеспечивать защиту по тем видам линий, которые используются в конкретном случае.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.