• Готовность без ущерба для эффективности

Default Alternative Text
Весь ЦОД как на ладони
Рост энергетической плотности ИТ-оборудования, связанный, в том числе, с консолидацией серверов, превращает
обеспечение необходимыми ресурсами электропитания и охлаждения во все более трудный поиск компромисса — в особенности в условиях виртуализации. Без полной информации о резервах ресурсов есть опасность, например, перегрузить линию питания, установив дополнительное устройство, что приведет к автоматическому обесточиванию целой стойки. Или можно оснастить здание излишне мощной системой отвода тепла, что приведет к повышенным эксплуатационным расходам.

Доступ к полной информации об инженерной инфраструктуре ЦОДа по всем уровням, от здания в целом до отдельного сервера (и наоборот), необходим для обеспечения готовности системы; а кроме того, это позволяет получать весомый выигрыш в энергетической и эксплуатационной эффективности. ПО Schneider Electric StruxureWare for Data Center обеспечивает сквозной доступ к информации, необходимый для эффективного функционирования и взаимодействия инженерных и ИТ-служб.

Благодаря объединенному графическому представлению оборудования инженерной инфраструктуры ЦОДа и ИТ-систем — позволяющему контролировать уровень готовности и управлять им, а также моделировать последствия перемещения, замены или установки дополнительного оборудования, изменений в объеме ресурсов — представители инженерных и ИТ-служб могут легко взаимодействовать друг с другом в обеспечении способности ЦОДа адаптироваться к любым изменениям требований бизнеса.

Готовность и энергоэффективность
ПО StruxureWare for Data Centers помогает инженерным и ИТ-службам совместными усилиями добиваться оптимального баланса эффективности и готовности. Благодаря интегрированному представлению ЦОДа, включая аспекты мониторинга, автоматизации, планирования и внедрения, каждый пользователь получает простой и удобный доступ к нужной информации в нужное время.

Интеллектуальное управление позволяет детально отслеживать потребление энергии, выявлять, локализовывать и устранять превышения нормального уровня нагрузки. А интеллектуальное комплексное представление системы, мониторинг средств электропитания и охлаждения на всех уровнях от здания до стойки, а также оборудования в ИТ-помещении можно использовать для определения уровней готовности, сбалансированных с точки зрения энергоэффективности, экономичности и риска простоев.
В научно-информационной статье Schneider Electric «Совершенствование планирования и сокращение операционных расходов с применением ПО управления инфраструктурой центра обработки данных» Торбен Каруп Нильсен (Torben Karup Nielsen) и Деннис Боули (Dennis Bouley) пишут: «Привязка ресурсов электропитания, охлаждения и полезного пространства к конкретным серверам делает возможным заблаговременное информирование о возможных неисправностях инженерной инфраструктуры и об их последствиях для конкретных ИТ-нагрузок с передачей соответствующих данных в те или иные системы управления. Эта оперативная информация о непрерывно меняющемся состоянии ресурсов электропитания и охлаждения важна для исключения ошибок в размещении серверов, в особенности в высоко виртуализованных и динамичных облачных средах». ПО StruxureWare for Data Centers принадлежит своему собственному передовому классу интеллектуальных средств DCIM.

Ответ на рост сложности ИТ
ПО StruxureWare for Data Centers отлично интегрируется с ведущими платформами управления виртуальными средами (VMware vSphere, Microsoft System Centre Virtual Machine Manager и др.), обеспечивая возможности автоматического реагирования. Это значит, что при возникновении угрозы неисправности хост-сервера (например, из-за перегрева) ПО своевременно перенесет виртуальную нагрузку на другой.

Кроме того, средства автоматизации рабочих процессов позволяют формировать наряды на работы, резервировать стоечное пространство, отслеживать состояние исполнения и вести регистрационную запись, полностью отражающую историю изменений в составе и размещении оборудования. Графики обслуживания могут составляться с большой точностью с учетом текущих условий работы и состояния систем.

Применение ПО DCIM положительно сказывается на всех компонентах системы. В длительной перспективе встроенное ПО StruxureWare for Data Centers позволит компаниям экономить за счет оптимизации управления энергией и другими ресурсами до 30% расходов на инженерную инфраструктуру ЦОДа на временном горизонте 10 лет. Энергоэффективное обеспечение готовности и проверенная практикой гибкость ЦОДа будут способствовать достижению стратегических целей бизнеса.

Возможности интеллектуального ПО DCIM
  • Анализ и оптимизация использования имеющихся ресурсов.
  • Анализ воздушных потоков в режиме реального времени
  • Определение влияния отказов инфраструктуры на ИТ.
  • Учет потребления ресурсов и углеродных выбросов.
  • Выявление избыточных ресурсов.
  • Расчет показателя PUE инженерных и ИТ-систем.
  • Минимизация простоев на основе мониторинга качества электропитания.
  • Учет и регистрация среднего и пикового энергопотребления по каждой стойке в отдельности.
  • Автоматический перенос виртуальных нагрузок при угрозе неисправности.
  • Регистрация всех изменений в конфигурации.
  • Формирование графических представлений систем.
  • Выработка рекомендаций по размещению дополнительного ИТ-оборудования.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.