• Насколько защищена ваша домашняя сеть?

Family using electronics gadgets
Как избежать потери доступа в Интернет, в том числе по WiFi, при отключении электричества дома?

От чего зависит счастье современной семьи? Во многих случаях ответ на этот вопрос отличается от обычного для прежних поколений, в особенности, в том что касается быта. Всего лет десять назад семейный ПК был самым технологически сложным устройством в жилище и часто устанавливался по центру для удобства общего доступа. Защитить его от отключений электроэнергии было сравнительно нетрудно: достаточно установить сетевой фильтр или ИБП.


Сегодняшний быт основательно завязан на технологии. Пока один член семьи работает на ноутбуке, другой может играть по Интернету с игровой консоли, болтать с друзьями с планшета или общаться с родными по IP-телефону или через программу конференц-связи, пользоваться подключенными к сети домашними устройствами, такими как системы безопасности или управления микроклиматом. Все эти устройства, способствующие благополучию семейной жизни, зависят в своей работе от домашней сети.

Отключение электричества или всплеск напряжения могут обрушить идиллию в ничтожную долю секунды. Отсутствие электропитания означает отсутствие доступа в Интернет и отключение сети WiFi. А значит, никакого потокового видео, никаких интернет- игр и социальных сетей, а также возможна потеря контакта с членами семьи в экстренной ситуации. Более того, электронные таблицы с важными данными или фотографии, сохраненные где-то в «облаке», окажутся недоступны. Так как же защитить домашнюю сеть от неисправностей электропитания, поддерживать бесперебойный доступ в Интернет и хранить счастье современной семьи?

Спокойствие и уверенность с решениями APC by Schneider Electric для домашних сетей

Наши решения батарейного резервного питания и защиты от всплесков напряжения помогают обеспечивать безопасность среды функционирования ПК, минимизировать простои и сокращать расходы на энергию. А также упрощают поддержание доступа в сеть во время отключений электроснабжения — благодаря большой автономности электропитания маршрутизаторов и модемов.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.