• Насколько важны решения электропитания для предприятий водоснабжения и водоотведения?

Default Alternative Text
Сокращение рисков

Наибольшему риску повреждения из-за отключений электроснабжения на таких станциях подвержены механические насосы и аппаратура автоматизации. Кроме того, возможно повреждение или потеря важных данных. Специалисты Schneider Electric готовы строить одно- и трехфазные системы бесперебойного электропитания для систем водоснабжения и водоотведения, в том числе на заказ и под ключ, так чтобы их операторы могли:

  • приводить питьевую воду в соответствие стандартам;
  • выполнять государственные требования;
  • обеспечивать соответствие высоким стандартам заказчиков;
  • повышать эксплуатационные характеристики.

Обеспечение бесперебойности электропитания предприятий водоснабжения и водоотведения.
Более чем на половине станций водоподготовки в США для обеззараживания используется ультрафиолетовое облучение.  Соответствующие требования, устанавливаются Управлением по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA). В частности, это указания по ультрафиолетовой дезинфекции UV Disinfection Guideline, определяющие правила определения надлежащей дозы облучения и др. Хотя приостановка очистки воды при отключениях энергоснабжения нормативами допускается, в реальности водоснабжение слишком важно, чтобы этим пользоваться — даже на короткое время, необходимое для запуска и вывода на режим резервных генераторов и последующего выхода на рабочий режим УФ-ламп.

Типичные электроустановки станций систем водоснабжения подвержены риску простоев из-за провалов напряжения. Schneider Electric предлагает широкий ассортимент решений по повышению качества электропитания и производительности. Вот лишь некоторые из преимуществ их применения.

  • Минимизация рисков. Неисправности электропитания, такие как провалы напряжения, переходные процессы и гармонические искажения приводят к поломкам электрического оборудования и аппаратуры автоматизации. Для минимизации этих рисков архитектура электропитания должна включать интегрированный ИБП.
  • Обеспечение бесперебойности функционирования. Важнейшую роль в эксплуатации станций систем водоподготовки и водоотведения играет профилактическое обслуживание. Например, рекомендуется менять лампы, как только их характеристики начинают ухудшаться. 
  • Повышение производительности системы. Интегрированная архитектура электропитания обеспечивает самые высокие в отрасли уровни производительности, помогает рационализировать процессы, увеличивать доходность и прибыльность.
  • Обеспечение безопасности эксплуатации. Безопасность — высший приоритет эксплуатации. Играет ключевую роль в повышении качества функционирования объектов при обеспечении безопасности людей.
  • Опыт. Специалисты Schneider Electric готовы оказывать необходимую помощь в проектировании и внедрении решений бесперебойного электропитания с прицелом на улучшение эксплуатации и создание условий для спокойствия и уверенности эксплуатантов.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.