• Рекомендации экспертов по управлению жизненным циклом ЦОДа

Default Alternative Text
Жизненный цикл ЦОДа

Высокое качество проектирования само по себе еще не гарантирует эффективности и надежности функционирования ЦОДа на протяжении всего срока его службы. Понимание происходящего на каждом из этапов жизненного цикла, основных задач и сложностей в области управления, а также взаимных связей между этапами совершенно необходимо для достижения успеха в долгосрочной перспективе. Рассмотрим некоторые рекомендации.

1. Этап планирования
Ориентация на процесс и определение ключевых параметров проекта (объемы ресурсов, уровни ответственности, энергетической плотности и эффективности, график развертывания и бюджет) еще до выбора площадки. Подключение специалистов на ранних стадиях, чтобы избежать неприятностей на более поздних. Надлежащее управление на этом этапе имеет наибольшее значение как для издержек проекта, так и для возможностей ЦОДа, когда он будет построен.

2. Этап проектирования
Для надлежащего воплощения идей этапа планирования в проектную и строительную документацию высокого уровня детализации требуется найти специалистов по архитектурному и техническому проектированию соответствующей квалификации, распределить и задокументировать роли заинтересованных лиц, скорректировать исходные требования с учетом всех мнений и обстоятельств. Для перехода к следующему этапу необходимы детализированные чертежи и строительная документация.м показателям выполнения работ.

3.  Этап строительства 
Владельцы изучают и утверждают строительную документацию — на основе которой будет осуществляться строительство на выбранной площадке. Кроме того, им придется рассматривать и принимать либо отвергать все предлагаемые изменения и регулярно проводить совещания по количественным и качественным показателям выполнения работ.

4.  Этап эксплуатации 
Самый продолжительный и затратный. На этом этапе инженерная инфраструктура используется для размещения и физической защиты ИТ-оборудования, обеспечения его электропитанием и охлаждением. Владельцам необходимо воспитывать в эксплуатационном персонале «ориентированное на верные цели мышление», чтобы гарантировать необходимое взаимодействие инженерных и ИТ-служб, эффективную эксплуатацию и сопровождение, рабочий контакт.

5.  Этап оценки
Не всегда выделяется в отдельный этап, поскольку накладывается по времени на этап эксплуатации. Мониторинг позволяет регулярно оценивать рабочие характеристики инженерной инфраструктуры и получать необходимые сведения для осуществления этапа эксплуатации. Важнейший фактор — использование основных производственных показателей (KPI). Также необходимо вести работы непрерывно, для чего регулярно выделять время и ресурсы, и вести регулярную отчетность.