• Зачем перестраивать ЦОД, если можно модернизировать?

Default Alternative Text

Многие нынешние центры обработки данных используют технологии 20-летней давности, что отрицательно сказывается на работе серверов. В опросе 1750 ИТ-специалистов, работающих с такими технологиями, 33% заявили о еженедельных простоях сети.1
Большая часть таких ЦОДов построена в 90-е годы прошлого века. Нечего и говорить, что их оснащение не рассчитано на нынешнюю численность пользователей и технологические достижения последних лет. Что делать ИТ-руководителю, работающему с такой стареющей инфраструктурой.

  • Строительство нового ЦОДа
  • Перевод приложений в коммерческий ЦОД
  • Модернизация имеющейся инфраструктуры начиная с повышения надежности электропитания.
Преимущества модернизации инфраструктуры Надежность электрического оборудования в длительной перспективе — фундаментальное требование ответственных объектов. Для современных технологий наличия «напряжения в сети» ЦОДа еще не достаточно.
Коммутационная аппаратура — важнейшая часть любой электрораспределительной системы. Она состоит из пассивных (горизонтальные и вертикальные шины) и активных (автоматические выключатели) компонентов. Основное предназначение активных компонентов — защита электрического оборудования, подключенного через них к сети, отключение напряжения при необходимости и защита персонала в случае возникновения электрической дуги. Для надежной работы компонентов обоих типов необходимо регулярное обслуживание.

Даже самое лучшее оборудование физически и морально устаревает.
  • Рабочие характеристики любого устройства постепенно ухудшаются и срок его службы подходит к концу, как бы хорошо оно ни обслуживалось.
  • Технологические достижения — создание новых материалов, разработка новых микропроцессорных систем управления и т. д. — служат основой для выпуска более современных автоматических выключателей, обладающих лучшими характеристиками, меньшей потребностью в обслуживании, встроенными средствами диагностики и многочисленными другими преимуществами. В результате, дальнейшая эксплуатация устройств, основанных на устаревших технологиях, оказывается нерациональна.

До 1980-х в автоматических выключателях применялись расцепители с демпферными устройствами, которые требовали регулярного технического обслуживания подшипников, дугогасительных камер и контактов. Появление твердотельных расцепителей и улучшенных смазочных материалов позволило значительно усовершенствовать конструкцию автоматических выключателей.  Кроме того, современные композиты позволили объединить в корпусе механические несущие функции с функциями электрической изоляции.

Внедрение этих инноваций быстро превратило автоматические выключатели Schneider Electric Masterpact™ M-series в стандарт отрасли, и они появились в множестве центров обработки данных, электростанций, объектов промышленности и практически в каждой второй электроустановке 1990-х и начала 2000-х. Дальнейшее стремительное развитие по сей день: в современных автоматических выключателях применяются технологии, которых не существовало еще 15–20 лет назад.  Таким образом оказывается вполне достоин рассмотрения вариант модернизации имеющегося оборудования с заменой автоматических выключателей на современные модели. Существуют способы монтажа современных автоматических выключателей на коммутационные устройства или в ячейки коммутационных щитов вместо штатных моделей Masterpact M.

Такой процесс замены автоматических выключателей называется переоснащением. Все шины остаются без изменений, заменяются только гнезда для автоматических выключателей. Присоединительные размеры коммутационного оборудования остаются прежними, так что кабели и кабелепроводы трогать не требуется. Осуществление подобного проекта требует предварительной инженерной оценки.

Экономия затрат Переоснащение имеющегося оборудования сказывается на его надежности исключительно положительно. В числе преимуществ новых автоматических выключателей — твердотельные расцепители, коммуникационные функции, улучшенные смазочные и современные композитные материалы. Все конструкции коммутационного оборудования и его размеры остаются неизменными, что минимизирует расходы на демонтаж и простои — не говоря уже о возможности отложить на более поздний срок капитальные вложения в новое строительство. Но главное, конечно, то, что система электропитания приводится в соответствие новым требованиям по надежности, готовности и бесперебойности работы.

1  Реза Таджали (Reza Tajali), профессиональный инженер, Brocade Communications Systems (www.brocade.com).
Г-н Таджали руководит проектными работами в Schneider Electric Engineering Services (US).
Первоначально статья была опубликована в апрельском выпуске Data Center Journal.

Существуют готовые проекты замены автоматических выключателей на новые модели.

Автоматические выключатели, использующие старые технологии, больше не считаются подходящими для дальнейшей эксплуатации.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.