Default Alternative Text

    Odace

    Odace

    Description
    Серия пополнилась рядом новинок. Одни из самых долгожданных - выключатель IP44 и розетка IP44 с заземлением и крышкой в сборке, а также оригинальная рамка с подставкой для мобильного телефона и рамка с держателем для ключей 

    Помимо этого в серии представлены: переключатель с таймером,  USB-розетка, компьютерная розетка RJ45 – для подключения телефона, компьютера и модема. 

    Теперь рамки Odace выделаются на рынке не только своим изящным дизайном, но и дополнительным продуманным функционалом для вашего удобства.

    Сконфигурировать с помощью Mix & Match

    Порекомендуем профессиональных электриков в Москве и Санкт-Петербурге. 

    Позвоните в центр поддержки клиентов по тел. +7 800 200 64 46 или отправьте запрос по эл.почте: ru.ccc@schneider-electric.com

    Актуальные сюжеты

    • Включайтесь в жизнь с помощью решений Schneider Electric, разработанных для всех помещений вашего дома Mix & Match Большой выбор цветов, функций и дизайнов.

    • todays-picks-4.pngНайти технического специалиста 

      > Партнёр Schneider Electric, находящийся недалеко от вас, готов вам помочь
    • Присоединяйтесь к сообществу Schneider Electric Социальные сети Оставайтесь на связи