• Default Alternative Text

    Устройства для управления жалюзи

    • Merten Antique Merten
      Установив выключатели для жалюзи и объединив его в центральную систему с возможностью програмиирования, вы получаете максимальный уровень комфорта от Merten System M.
      Merten Antique дает возможность программирования функций управления жалюзи для повышения уровня безопасности. Например, для  имитации вашего присутствия, когда вы в отъезде.
      Программировать работу жалюзи возможно, например,  по сигналу будильника, чтобы вы проснулись при естественном освещении. Merten Artec это может.
      • Merten System M
      • Merten Artec
      • Merten Antique
      • Merten-M Plan shutters main
      • Merten-Smart main image
      • Merten-M Plan shutters main
    • Unica Class Unica Выключатели для жалюзи серии Unica могут быть с фиксацией и без, имеют механическую блокировку для одновременного запуска в двух направлениях.

      Выключатели для жалюзи серий Unica Top и Unica Class являются прекрасным предложением для тех, кто любит жить в комфорте.

      • Unica Class
      • Unica Top
    • Odace Odace Выключатель рольставней для жалюзи серии Odace обеспечивают необходимый уровень освещения.  Все три модели серии могут работать с любыми приводнымит электродвигателями рольставней.
    • Default Alternative Text W59 Выключатель рольставней для жалюзи серии В59 обеспечивают необходимый уровень освещения. Все три модели серии могут работать с любыми приводнымит электродвигателями рольставней.

    Актуальные сюжеты

    • Включайтесь в жизнь с помощью решений Schneider Electric, разработанных для всех помещений вашего дома Mix & Match Большой выбор цветов, функций и дизайнов.

    • todays-picks-4.pngНайти технического специалиста 

      > Партнёр Schneider Electric, находящийся недалеко от вас, готов вам помочь
    • Присоединяйтесь к сообществу Schneider Electric Социальные сети Оставайтесь на связи