Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV212: чтение группы регистров по коммуникационной шине

ПЧ ATV212 поддерживает чтение группы регистров (от1 до 5) функцией 03 Modbus.

Могут быть прочтены не любые регистры. Адреса регистров задаются в параметрах F875 ... F879.
Для настройки адреса нужно назначить этим параметрам значения из следующего списка:
 
Параметры Modbus address Диапазон значений Заводская настройка Актуализация
[Block read data 1] (F875) 2165
16#875
0 [No select]: No selection
1 [Status info]
2 [Freq. out]: Output frequency
3 [Motor current]: Ouput current
4 [Ouput volt]: Ouput voltage
5 [Alarm info]: Alarm information
6 [PID feedback value]
7 [Input term. mon]: Input terminal board monitor
8 [Out term. mon]: Output terminal board monitor
9 [VIA monitor]: VIA terminal board monitor
10 [VIB monitor]: VIB terminal board monitor
11 [Mot speed mon.]: Ouput motor speed monitor
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
Выключить в включить ПЧ
[Block read data 2] (F876) 2166
16#876
[Block read data 3] (F877) 2167
16#877
[Block read data 4] (F878) 2168
16#878
[Block read data 5] (F879) 2169
16#879


Обратите внимание: параметр F875..879 содержит адрес ячейки, которая должна быть прочитана. Значение ячейки находися по адресам 1875 ... 1879h.









 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?