Технические FAQs

Задать вопрос

ATV310: вентилятор охлаждения - алгоритм работы

ПЧ ATV310 мощностью до 0.75 kW (1 HP) не имеет вентилятора охлаждения. Остальные ПЧ имеют встроенный вентилятор охлаждения.

Есть два режима работы вентилятора:
  • вентилятор включен, если ПЧ находится в состоянии RUN;
  • вентилятор включается по температуре радиатора.
Настройка производится параметром 513 Cooling fan control:
  • 00 вентилятор включен, если ПЧ находится в состоянии RUN
  • 01 вентилятор включается.отключается по температуре радиатора

Заводское значение: 01

 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?