Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV212: привод вентилятора - уменьшение шума

Для уменьшения шума измените следующие параметры:

F300 - увеличивайте до значения, при котором шум исчезнет.

F312 = 01

Параметр F300 изменяет частоту коммутации силовых транзисторов. При увеличении частоты коммутации увеличиваются потери в транзисторах и ПЧ выделяет больше тепла. При перегреве ПЧ будет аварийно отключаться.
Для исключения перегрева ПЧ установите параметр F316 = 1. При такой настройке при перегреве ПЧ будет автоматически уменьшаться частота коммутации.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?