Технические FAQs

Задать вопрос

Автомат ВА-333

Прогрузка автоматического выключателя с электронным расцепителем осуществляется также, как и автоматического выключателя с термомагнитным расцепителем. Проверяется две точки:
- зона перегрузки
- зона отсечки.
Автоматический выключатель ВА333 АЕ 250А не имеет защиты от неполнофазного режима работы и от замыкания на землю. В связи с этим, проблем при прогрзке по одной фазе не должно быть.
Время токовая характеристика ВА333 АЕ 250А приведена на стр. 162 каталога DeKraft 2017 (в приложении).
Питание расцепителя осуществляется от встроенных датчиков тока. Вспомогательного питания для цепей зашиты не требуется.
Для засветки индикатора RUN нагрузка должна быть порядка 20%.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?