Технические FAQs

Задать вопрос

ATV312: управление ПЧ кнопками больше/меньше

Сигнал СТАРТ: 24В на LI1 (кнопка, с фиксацией, нормально разомкнутый контакт, не перемычка).

Кнопка БОЛЬШЕ: нормально разомкнутый контакт. Контакт осуществляет коммутацию 24В на логический вход LI3.
Кнопка МЕНЬШЕ: нормально разомкнутый контакт. Контакт осуществляет коммутацию 24В на логический вход LI4
При нажатии кнопки БОЛЬШЕ ПЧ увеличивает скорость механизма по рампе. 
При нажатии кнопки МЕНЬШЕ ПЧ уменьшает скорость механизма по рампе.

Переключатель режима работы логических входов - в положении "Source".

Произвести сброс ПЧ ATV312 на заводские настройки (Drc/FCS=INI).

Ввести данные двигателя в меню Drc.

Настроить:

Меню Ctl:
LAC = L3 (нажимать ENT не менее 2с).
CHCF = SEP
Cd1 = Ter
Fr2=Updt
rFC=Fr2


Меню Fun:
Подменю SA1-
SA2 = No
Подменю PSS-
PS2 = No
PS4 = No
Подменю UPD-
USP = LI3
DSP = LI4

 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?