Технические FAQs

Задать вопрос

ReadOnly в выпадающей на форме IODevice

В v7.20 Service Pack 5A, был добавлен пункт ReadOnly в выпадающей форме конфигурирования IODevice. В версии Citect2015 (v7.50) эта возможность выбора также была включена. Эта возможность повышает гибкость в возможностях настройки. В случае если установить ReadOnly в IODevice в значение TRUE, при этом любая попытка записать в переменную, связанный с этим устройством ввода/вывода будет неудачной. Этот режим позволит предотвратить любые нежелательные попытки записи данных в устройство, например, это удобно использовать для тестирования приложений, когда нельзя делать изменения в данных процесса.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?