Технические FAQs

Задать вопрос

Extended Memory Mode для сервера сигнализации Citect2015

В SCADA 2015 (v7.50), на 64-битных операционных системах Windows появилась новая функция - Сервер Тревог может быть сконфигурирован для работы в расширенном режиме памяти.
По умолчанию режим Extended Memory установлен в FALSE. В случае, если этот режим установлен в значение TRUE на сервере тревог, это позволяет серверному процессу сигнализации использовать память за пределами 4 Гб.  Это возможно на компьютерах с 64-разрядной версией Windows и большом объемом памяти.
Расширенный режим памяти обеспечивает эффективную обработку для серверного процесса сигнализации для следующих приложений:
- на системах с большими архивами исторических данных;
- на системах, которые могут генерировать большое количество сигналов тревоги.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?