Технические FAQs

Задать Вопрос

На какие перегрузки расчитан Trihal?

Для повышения мощности трансформатора при кратковременных перегрузках трансформатор по заказу комплектуется вентиляторами поперечно-проточного охлаждения, которые монтируются с обеих сторон трансформатора в нижней части обмоток; данная опция позволяет достичь временного увеличения мощности на 40%. Обращаем Ваше внимание на то, что устройство принудительной вентиляции предусмотрено для компенсации временных увеличений нагрузки и/или недостаточной вентиляции помещения трансформаторной. Использование устройства принудительной вентиляции в качестве средства увеличения номинальной мощности сухого трансформатора Trihal компания Schneider Electric не рекомендует, т.к. расчетный срок непрерывной работы устройства принудительной вентиляции меньше, чем расчетный срок непрерывной работы трансформатора. Расчётный срок непрерывной работы трансформатора составляет 30 лет, расчётный срок непрерывной работы устройства принудительной вентиляции составляет 3,5 года. Если среднегодовая температура воздуха подстанции выше +20ºС, помещение подстанции небольшое, плохо вентилируемое, либо в случае частых перегрузок трансформатора, рекомендуется применение принудительной вентиляции подстанции (в верхнем вытяжном отверстии устанавливается вытяжной вентилятор с управлением от термостата).
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?