Технические FAQs

Задать вопрос

Какие приборы PowerLogic имеют возможность сбора данных измерений с других приборов (функции УСПД) по протоколу Modbus RTU / TCP Master по цифровым интерфейсам RS485 и Ethernet ?

Возможность сбора данных измерений с других приборов (функции УСПД) по протоколу Modbus RTU / TCP Master 
по цифровым интерфейсам RS485 и Ethernet имеется у следующих приборов PowerLogic:

1) EGX300, Com'X200, Com'X210, Com'X510,  --- специально разработанные многофункциональные шлюз и УСПД ( Modbus RTU / TCP , RS485 / Ethernet)
2) ION7550RTU, ION7550, ION7650, ION8650A/B, ION8800A/B -- старшие модели многофункциональных приборов ION
3) PM8240 и  PM8244 -- старшие модели многофункциональных приборов PM


При использовании в качестве УСПД старших моделей ION и PM8240 / 8244  потребуется провести программирование всех необходимых регистров вручную. Необходимо ознакомиться со структурой программных модулей ION.

Намного проще осуществляется конфигурироваие EGX300, Com'X200, Com'X210, Com'X510 --- эти приборы уже в заводской конфигурации поддерживают большое количество типов устройств Powerlogic.
 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?