Технические FAQs

Задать вопрос

В описании блока управления LUCA05FU сказано, что есть защита от небаланса фаз. Какой установлен процент небаланса для срабатывания защиты?

Для того чтобы модуль смог вычислять значение небаланса фаз необходимо наличие микроконтроллера, который есть только у блока LUCM**. Соответственно только блок LUCM** сможет защищать от несимметрии фаз.
Да, в каталоге указано, что блок LUCA** способен защищать от небаланса фаз. Но данная защита работает по особенному принципу. Ток выпрямляется с помощью диодов и сравнивается с током уставки. Если присутствует небаланс фаз (пропадание фазы), то появляются повышенные токи, которые расцениваются блоком, как перегрузка. Далее защита срабатывание также, как и тепловая. Т.е. чем больше небаланс, тем быстрее сработает защита. Поэтому нельзя полноценно считать это защитой от несимметрии.

 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?