Технические FAQs

Задать Вопрос

Аналогичны ли устройства EGX300 и EGX400 при работе через браузер, аналогичны ли функциональные возможности в частности мониторинга?

Приборы EGX300 и EGX400 имеют ряд схожих характеристик, но есть достаточно много различий.

EGX300 --- более новая модель, 
EGX400 --- уже более 5 лет назад снят с производства.

EGX300 предоставляет больше возможностей монитогринга на страницах встроенного браузера.
Для поддерживаемых типов устройств уже есть встроенные страницы мониторинга основных параметров.
Больше чем у EGX400 возможностей для пользовательского программирования, больше встроенных моделей поддерживаемых 

устройств, есть возможность добавить новые непрописанные изначально типы устройств с протоколом Modbus RTU/TCP.

С другой стороны, EGX400 имеет 2 встроенных порта RS485, а у EGX300 один порт RS485. 
EGX400 поддерживает кроме Modbus RTU, протокол опроса приборов POWERLOGIC (SY/MAX)

В приложенных файлах документация по EGX400 .
Документацию по EGX300 Вы можете скачать с сайта нашей компании.
Руководство пользователя EGX300 доступно по ссылке:

http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/177000/FA177879/ru_RU/EGX300_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_63230-319-236.zip
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?