Технические FAQs

Задать вопрос

Можно ли установить IP54 Прозрачный кожух 48604 на дверь для защиты фиксированного автоматического выключателя MVS?

Можно установить IP54 прозрачный кожух 48604 на дверь для создания степени защиты IP54 фиксированного автоматического выключателя MVS. Кожух устанавливается на рамку двери выкатного MVS, кат.№ 48603. Инструкция по монтажу в приложении.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?