Технические FAQs

Задать вопрос

ATV61/71: включение после долгого хранения (формовка конденсаторов)

Прежде всего обратите внимание на условия хранения (выдержка из Каталога ATV71):




Процедура включения после хранения определяется временем хранения. Время хранения определяйте по дате производства, а не по дате поставки или покупки.

Для определения даты производства нужно считать с шильдика ПЧ или из меню 1.11 Идентификация серийный номер:



6W= место производства
03 = год
35=  номер недели

Процедура включения описана в следующей таблице:

 
Время хранения Процедура включения
≤ 1 года Обычное включение
   
больше 1 года и меньше 2 лет Подать силовое напряжение на 1 час без подачи команды СТАРТ
   
 
 
≥ 2 лет
Используйте источник переменного напряжения и подавайте:
- 25% от номинального напряжения в течение 30 мин;
- 50% от номинального напряжения в течение 30 мин;
- 75% от номинального напряжения в течение 30 мин;
- 100% от номинального напряжения в течение 210 мин.
.

В процессе длительного хранения для сохранения работоспособности электролитических конденсаторов рекомендуется каждые 2 года подавать на ПЧ силовое напряжение без подачи команды СТАРТ в течение 5 часов.

 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?