Технические FAQs

Задать вопрос

ATV32: возможно ли подключить энкодер и использовать закон управления двигателя FVC (с обратной связью по скорости)?

 Подключить энкодер с выходным интерфейсом RS-422 5V возможно при установке дополнительной карты VW3A3620:




 
 
После установки данной карты становятся доступными следующие параметры:
























 







При помощи данной карты возможно контролировать скорость двигателя, что особенно важно для подъемных механизмов.

Следующая картинка иллюстрирует контроль скорости:



























Настройка контроля скорости осуществляется следующими параметрами:




































 








 






















Использовать энкодер для реализации замкнутого закона управления двигателем (FVC) нельзя.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?