Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV212: где используется параметр F856?

Параметр F856 определяет число пар полюсов электродвигателя:










 



Заводское значение параметра F856: 2.

Число пар полюсов может быть определено по формуле:

F856 = 60 x 50 (номинальная частота электродвигателя, [Гц])/ синхронная скорость электродвигателя [обор/мин]

Синхронная скорость электродвигателя - номинальная скорость электродвигателя + скольжение.

Например, при номинальной скорости, равной 1450 об/мин, синхронная скорость равна 1500 об/мин.

При корректном задании параметра F856:

- скорость двигателя в режиме Мониторинг равна истинной;
- при задании скорости по Modbus RTU (ячейка FA13) скорость двигателя равна заданной.



 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?