Технические FAQs

Задать вопрос

Masterpact NW16, NW20, NW25, NW32, NW40, NW50 прошу сообщить условия работы при температуре в районе установки Masterpact и шин при температуре 70 град. С.

В приложении таблица снижения нагрузок для Masterpact NW Navy p.B-12. В ней приведены значения допустимых нагрузок при температуре до 70 град. С. В плане допустимых температур Masterpact Navy и стандартный Masterpact NW идентичны.
Для Masterpact NW50 при t=70 град. С коэффициент снижения нагрузки будет порядка 0,83.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?